Vous effectuez un contrôle des E/S pour vérifier que le câblage entre les dispositifs a été effectué correctement et que les entrées et sorties physiques fonctionnent correctement.
Dans la Liste des dispositifs , sélectionnez un SmartX IP Controller.
Un seul SmartX IP Controller à la fois peut être sélectionné pour le contrôle des E/S.
Sélectionnez Suivant .
Dans le Menu , sélectionnez Contrôle E/S .
Sur la page Entrées et sorties , cochez la case située en regard du point. Vous pouvez sélectionnez jusqu'à cinq objets à la fois.
Sélectionnez Contrôler .
Pour les entrées , provoquez ou simulez une modification du périphérique d'entrée physique, puis observez la valeur dans l'application eCommission pour déterminer si l'entrée répond comme prévu.
Pour les sorties , modifiez la valeur, puis appuyez sur Forcer . Observez la sortie physique pour déterminer si elle répond comme prévu.
Lorsque vous avez terminé de forcer les valeurs et de vérifier les réponses, appuyez sur Annuler pour rétablir les valeurs.
Sélectionnez le bouton Rafraîchir à tout moment pour afficher la valeur actuelle du point.
Dans le champ de texte Commentaire , saisissez un commentaire qui sera inclus dans le rapport de contrôle d'E/S.
Basculez le paramètre État de contrôle en mode Terminé . Si l'entrée ou la sortie n'a pas été vérifiée correctement, basculez État de contrôle en mode Échec .
Sélectionnez Enregistrer pour transférer les données de contrôle vers le rapport de contrôle d'E/S.
Sélectionnez Retour pour revenir à la vue Entrées et sorties , puis répétez le processus jusqu'à ce que tous les points d'E/S soient contrôlés.
Vous avez terminé le contrôle des entrées et des sorties sur le SmartX IP Controller et identifié les connexions défaillantes qui doivent être corrigées. Lorsque vous sélectionnez le bouton Enregistrer , vous générez un rapport de contrôle d'E/S, qui est alors enregistré dans le SmartX IP Controller, dans les fichiers de diagnostic. Pour plus d'informations, voir Affichage d'un rapport de contrôle d'E/S .