earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2
12/08/2019

Affichage d'un rapport de contrôle d'E/S

Une fois le contrôle de l'ensemble des objets du contrôleur terminé, vous pouvez afficher un rapport de contrôle d'E/S. Le rapport est créé lorsque vous procédez au contrôle d'E/S et que vous appuyez sur le bouton Enregistrer . Le rapport est enregistré dans le SmartX IP Controller, dans les fichiers de diagnostic.

Afficher plus
action_close

Après avoir câblé les entrées et sorties physiques du contrôleur, vous vérifiez les E/S pour vous assurer que le câblage a été effectué correctement et que les entrées et sorties physiques fonctionnent correctement.

Pour plus d'informations, voir Réalisation d'un contrôle d'E/S .

État de contrôle d'E/S

L'état d'extraction des E/S de chaque entrée et sortie peut être trouvé dans la vue Entrées et sorties . Avant le premier contrôle d'E/S, l' État est Nouveau . Les états de contrôle de toutes les entrées et sorties d'un SmartX IP Controller sont affichés en tant qu' état de contrôle du contrôleur, dans la vue Liste des dispositifs .

Rapport de contrôle d'E/S

Lorsque vous procédez à un contrôle d'E/S et que vous sélectionnez Enregistrer , un rapport de contrôle d'E/S est généré au sein du SmartX IP Controller. Ce rapport enregistré dans les fichiers de diagnostic du SmartX IP Controller peut être consulté sous WorkStation une fois le dispositif hébergé.

Journal de mise en service

Pendant l'extraction des E/S, l'application eCommission crée un fichier journal de mise en service dans lequel les étapes effectuées sont automatiquement sauvegardées. Ce fichier journal est créé dans le contrôleur MP-V et peut être visualisé depuis WorkStation.

Pour afficher un rapport de contrôle d'E/S
  1. Sur la page Entrées et sorties , sélectionnez l'icône Rapport .

  2. Dans la boîte de dialogue Rapport d'exportation , modifiez le nom du fichier de rapport.

  3. Dans le champ Emplacement , copiez l'emplacement du fichier sous lequel le rapport est enregistré.

  4. Sélectionnez OK .

    Déclaration

    Pour effacer le rapport de contrôle d'E/S, appuyez sur le bouton Effacer le rapport se trouvant en haut à droite de l'écran.

  • Vue d'ensemble du contrôle d'E/S