earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, MP-V
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Équilibrage du débit au point de consigne de débit minimum, intermédiaire ou maximum

Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.

Vous pouvez sélectionner un, deux ou trois points de consigne de débit pour l'équilibrage du débit. La valeur de consigne de débit minimum est sélectionnée par défaut. De plus, vous pouvez également sélectionner la consigne de débit intermédiaire.

Déclaration

In the Air Balancing Setpoints view, the Intermediate flow setpoint check box is cleared by default. However, it is recommended that you include this setpoint for flow balancing. While the maximum setpoint does not have a check-box, it is still mandatory that you include that setpoint too. Doing so allows you to achieve greater flow accuracy across the operating flow range of the VAV unit.

Afficher plus
action_close

La fonction Équilibrage de débit de l'application mobile Commission est utilisée pour équilibrer l'air des boîtes à bornes commandées par un contrôleur VAV. Cette fonction automatise la majeure partie de la procédure d'équilibrage de l'air, mais vous permet également de vérifier manuellement l'équilibre du débit en amenant le registre à une position spécifiée, un point de consigne de débit ou une valeur de débit.

L'équilibrage du débit, également connu sous le nom d'équilibrage de l'air, est le processus que vous utilisez pour étalonner une unité terminale VAV installée afin que le débit d'air indiqué par le contrôleur VAV soit précis par rapport au débit d'air réel délivré par l'unité terminale VAV.

Une fois que l'électricien a installé, câblé et alimenté le contrôleur VAV, ce dernier étalonne automatiquement la course du clapet. Au démarrage, le contrôleur VAV procèdera automatiquement à l'étalonnage de l'angle de course du clapet, qui se va se positionner à chaque butée mécanique. Une fois que le contrôleur VAV a terminé ce processus, il est accessible depuis l'application mobile Commission pour l'équilibrage de débit.

Lorsque vous sélectionnez un contrôleur VAV depuis l'application mobile Commission, un objet de données de volume d'air est automatiquement créé dans le contrôleur. Cet objet comporte des valeurs correspondant à un relevé des données du terminal du capteur de débit d'air et des valeurs configurant le régulateur de clapet 1 du contrôleur VAV. Le contrôleur VAV dispose également d'une logique destinée à faciliter l'étalonnage de l'équilibrage de débit.

Pour plus d'informations, voir Commission Mobile Application Overview .

Déclaration

L'application mobile Commission prend en charge l'équilibrage de débit uniquement pour les contrôleurs VAV disposant de l'objet de données Volume d'air variable . L'application mobile Commission ne prend pas en charge l'équilibrage de débit pour les contrôleurs VAV dotés de programmes d'équilibrage personnalisés.

Flux de l'équilibrage de débit

Utilisez ce flux de travail pour effectuer l'équilibrage du débit sur un seul contrôleur VAV, à l'aide de l'application mobile Commission. Des informations connexes peuvent être trouvées dans la section après l'organigramme. Pour plus d'informations, voir Flux de travail de l'équilibreur de débit .

Configurer les points de consigne

Vous configurez les points de consigne du contrôleur VAV pour préparer les paramètres par lesquels le contrôleur est équilibré. Ces points de consigne incluent le point de consigne de débit maximal, sélectionné par défaut, et les points de consigne de débit intermédiaires et minimaux, facultatifs. Pour plus d'informations, voir Configuration des points de consigne du contrôleur VAV .

Équilibre de débit aux points de consigne

Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.

Pour plus d'informations, voir Équilibrage du débit au point de consigne de débit minimum, intermédiaire ou maximum .

Procéder à un contrôle manuel

After completing the automated flow balancing process, you can use manual checkout to verify and command the air flow values for one or multiple VAV controllers.

Pour plus d'informations, voir Réalisation d'un contrôle manuel du débit d'air .

Vérifier la rotation du clapet

Vous pouvez vérifier manuellement la direction de la rotation du clapet d'un contrôleur VAV pour déterminer si l'actionneur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

Pour plus d'informations, voir Vérification manuelle de la direction de la rotation du clapet .

Rapports d'équilibrage de débit

The Commission mobile application provides the user with a means to generate a flow balance report that documents several values:

  • Box capacity at 1 inch H20 (249 Pa)

  • Box measured flow

  • Hood measured flow for each setpoint used during balancing

  • Actuator stroke and rotation

  • Flow balance time and date

  • Any comments

Using the Commission mobile application, you can create, append, and delete flow balance reports. Flow balance reports are stored on the Commission mobile application mobile device and can be retrieved and shared using the file and e-mail applications of that mobile device or Windows 10 laptop.

Pour plus d'informations, voir Rapports d'équilibrage de débit .

Pour équilibrer le débit au point de consigne de débit minimal, intermédiaire ou maximal
  1. Dans l'application mobile Commission, sur la page Paramètres du dispositif , cliquez sur Équilibrage du débit .

  2. Sur la page Points de consigne d'équilibrage de l'air , remarquez la case près du champ Débit minimum .

  3. Saisissez les valeurs de point de consigne pour le Débit minimum , Débit intermédiaire , Débit maximum et cliquez sur Suivant .

    L'application mobile Commission émet un message, puis vérifie que le clapet est en position fermée avant de calculer le décalage de pression de vitesse . S'il n'est pas actuellement fermé, il attend de se fermer.

    Le décalage est calculé à ce stade du processus d'équilibrage du débit pour corriger toute erreur de décalage du zéro de pression de vitesse potentiellement significative. De telles erreurs peuvent interférer avec le contrôle de débit près des points de consigne de débit minimum.

    Le décalage de pression de vitesse est ensuite calculé en faisant la moyenne de 20 lectures d'échantillons.

    Déclaration

    Pour ignorer le relevé du décalage de pression de vitesse, cliquez sur la case Contourner le décalage de pression de vitesse sur la page Points de consigne . Si vous avez un grand nombre de boîtiers VAV à équilibrer, ce processus peut prendre du temps, vous souhaiterez donc peut-être le contourner si nécessaire.

  4. Une fois le calcul du décalage terminé, cliquez sur Oui pour accepter la modification et écrire la valeur dans le contrôleur et continuer.

  5. Cliquez Non pour ignorer le calcul du décalage du zéro.

    L'application va maintenant de l'avant et calcule les points de consigne de débit minimum, intermédiaire et maximum.

Une fois ces calculs terminés, le débit de l'unité VAV est équilibré aux points de consigne sélectionnés. Vous êtes maintenant prêt à effectuer une vérification manuelle.

  • Flux de travail de l'équilibreur de débit
  • Équilibrage de débit
  • Configuration des points de consigne du contrôleur VAV
  • Réalisation d'un contrôle manuel du débit d'air