earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, MP-V, RP-V
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Configuration des points de consigne du contrôleur VAV

You configure the VAV controller setpoints to set up the parameters by which the controller is flow balanced. These setpoints include the maximum flow setpoint, selected by default, and the intermediate and minimum flow setpoints, which are optional.

Afficher plus
action_close

La fonction Équilibrage de débit de l'application mobile Commission est utilisée pour équilibrer l'air des boîtes à bornes commandées par un contrôleur VAV. Cette fonction automatise la majeure partie de la procédure d'équilibrage de l'air, mais vous permet également de vérifier manuellement l'équilibre du débit en amenant le registre à une position spécifiée, un point de consigne de débit ou une valeur de débit.

L'équilibrage du débit, également connu sous le nom d'équilibrage de l'air, est le processus que vous utilisez pour étalonner une unité terminale VAV installée afin que le débit d'air indiqué par le contrôleur VAV soit précis par rapport au débit d'air réel délivré par l'unité terminale VAV.

Une fois que l'électricien a installé, câblé et alimenté le contrôleur VAV, ce dernier étalonne automatiquement la course du clapet. Au démarrage, le contrôleur VAV procèdera automatiquement à l'étalonnage de l'angle de course du clapet, qui se va se positionner à chaque butée mécanique. Une fois que le contrôleur VAV a terminé ce processus, il est accessible depuis l'application mobile Commission pour l'équilibrage de débit.

Lorsque vous sélectionnez un contrôleur VAV depuis l'application mobile Commission, un objet de données de volume d'air est automatiquement créé dans le contrôleur. Cet objet comporte des valeurs correspondant à un relevé des données du terminal du capteur de débit d'air et des valeurs configurant le régulateur de clapet 1 du contrôleur VAV. Le contrôleur VAV dispose également d'une logique destinée à faciliter l'étalonnage de l'équilibrage de débit.

Pour plus d'informations, voir Commission Mobile Application Overview .

Déclaration

L'application mobile Commission prend en charge l'équilibrage de débit uniquement pour les contrôleurs VAV disposant de l'objet de données Volume d'air variable . L'application mobile Commission ne prend pas en charge l'équilibrage de débit pour les contrôleurs VAV dotés de programmes d'équilibrage personnalisés.

Flux de l'équilibrage de débit

Utilisez ce flux de travail pour effectuer l'équilibrage du débit sur un seul contrôleur VAV, à l'aide de l'application mobile Commission. Des informations connexes peuvent être trouvées dans la section après l'organigramme. Pour plus d'informations, voir Flux de travail de l'équilibreur de débit .

Configurer les points de consigne

Vous configurez les points de consigne du contrôleur VAV pour préparer les paramètres par lesquels le contrôleur est équilibré. Ces points de consigne incluent le point de consigne de débit maximal, sélectionné par défaut, et les points de consigne de débit intermédiaires et minimaux, facultatifs. Pour plus d'informations, voir Configuration des points de consigne du contrôleur VAV .

Équilibre de débit aux points de consigne

Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.

Pour plus d'informations, voir Équilibrage du débit au point de consigne de débit minimum, intermédiaire ou maximum .

Procéder à un contrôle manuel

After completing the automated flow balancing process, you can use manual checkout to verify and command the air flow values for one or multiple VAV controllers.

Pour plus d'informations, voir Réalisation d'un contrôle manuel du débit d'air .

Vérifier la rotation du clapet

Vous pouvez vérifier manuellement la direction de la rotation du clapet d'un contrôleur VAV pour déterminer si l'actionneur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

Pour plus d'informations, voir Vérification manuelle de la direction de la rotation du clapet .

Rapports d'équilibrage de débit

The Commission mobile application provides the user with a means to generate a flow balance report that documents several values:

  • Box capacity at 1 inch H20 (249 Pa)

  • Box measured flow

  • Hood measured flow for each setpoint used during balancing

  • Actuator stroke and rotation

  • Flow balance time and date

  • Any comments

Using the Commission mobile application, you can create, append, and delete flow balance reports. Flow balance reports are stored on the Commission mobile application mobile device and can be retrieved and shared using the file and e-mail applications of that mobile device or Windows 10 laptop.

Pour plus d'informations, voir Rapports d'équilibrage de débit .

Pour configurer les points de consigne du contrôleur VAV
  1. Dans le menu, sélectionnez Équilibre débit .

  2. Dans la vue Points de consigne d'équilibrage d'air , configurez les points de consigne suivants :

    • Sens de rotation pour ouvrir  : Sélectionnez CW pour le sens horaire ou CCW pour le sens anti-horaire. Le sens de la rotation dépend de celui de la lame du clapet de l'évent d'air.

    • Système de mesure  : Sélectionnez US ou Métrique .

    • Tolérance de débit  : Saisissez la tolérance (sous forme de pourcentage) associée aux points de consigne Débit maximum , Débit intermédiaire et Débit minimum . La tolérance de débit correspond au pourcentage de point de consigne de débit au-dessus et en dessous duquel le débit mesuré au boîtier doit se situer pendant 10 secondes pour que l'étalonnage puisse se terminer. Si, par exemple, vous définissez la tolérance de débit à 10 %, et que le point de consigne de débit est de 100 cfm, le débit mesuré au boîtier doit être de 98 cfm pendant 10 secondes pour que l'étalonnage puisse être terminé.

    • Débi t à 1 dans H20 ou 249 Pa  : saisissez le débit nominal de la boîte à bornes au niveau d'une colonne d'eau de 1,0 pouce (249 Pa). Cette valeur est généralement lue à partir d'un graphique associé à la reprise de débit.

    • Débit maximum  : Saisissez le point de consigne de débit maximal associé à la boîte à bornes. Le point de consigne de débit d'air maximum est déterminé par les spécifications de la pièce ventilée.

    Déclaration

    Dans la vue Consignes d'équilibrage de l'air , les cases à coche Débiti intermédiaire et Débit minimal sont désactivées par défaut. Toutefois, il est recommandé d'inclure l'un ou l'autre de ces points de consigne pour l'équilibrage de débit, ou le deux, en plus du point de consigne Débit maximum . Cela vous permet d'obtenir une plus grande précision de débit dans toute la plage de débit de fonctionnement de l'unité VAV.

  3. Pour Débit intermédiaire , tapez une valeur dans la zone de texte ou désélectionnez la case à cocher. Pour commencer à réchauffer l'air, le point de consigne intermédiaire peut être utilisé en tant que seuil pour les serpentins de réchauffage.

    • Si ce point de consigne est utilisé, tapez une valeur initiale pour le point de consigne de débit intermédiaire dans la zone de texte.

    • Si ce point de consigne n'est pas utilisé, décochez la case.

  4. Pour Débit minimum , tapez une valeur dans la zone de texte ou désélectionnez la case à cocher. Le point de consigne de débit d'air minimum est déterminé par les spécifications de la pièce ventilée.

    • Si ce point de consigne est utilisé, tapez une valeur initiale pour le point de consigne de débit intermédiaire dans la zone de texte.

    • Si cette consigne n'est pas utilisée, décochez la case, puis tapez 0 (zéro) dans la zone de texte.

  5. Sélectionnez Suivant .

Les points de consigne d'équilibrage de débit sont désormais configurés. L'équilibrage du débit aux points de consigne de débit sélectionnés commence automatiquement dès que vous sélectionnez Suivant .

  • Flux de travail de l'équilibreur de débit
  • Équilibrage de débit
  • Équilibrage du débit au point de consigne de débit minimum, intermédiaire ou maximum