Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.
Vous pouvez sélectionner un, deux ou trois points de consigne de débit pour l'équilibrage du débit. La valeur de consigne de débit minimum est sélectionnée par défaut. De plus, vous pouvez également sélectionner la consigne de débit intermédiaire.
In the Air Balancing Setpoints view, the Intermediate flow setpoint check box is cleared by default. However, it is recommended that you include this setpoint for flow balancing. While the maximum setpoint does not have a check-box, it is still mandatory that you include that setpoint too. Doing so allows you to achieve greater flow accuracy across the operating flow range of the VAV unit.
Dans l'application mobile Commission, sur la page Paramètres du dispositif , cliquez sur Équilibrage du débit .
Sur la page Points de consigne d'équilibrage de l'air , remarquez la case près du champ Débit minimum .
Saisissez les valeurs de point de consigne pour le Débit minimum , Débit intermédiaire , Débit maximum et cliquez sur Suivant .
L'application mobile Commission émet un message, puis vérifie que le clapet est en position fermée avant de calculer le décalage de pression de vitesse . S'il n'est pas actuellement fermé, il attend de se fermer.
Le décalage est calculé à ce stade du processus d'équilibrage du débit pour corriger toute erreur de décalage du zéro de pression de vitesse potentiellement significative. De telles erreurs peuvent interférer avec le contrôle de débit près des points de consigne de débit minimum.
Le décalage de pression de vitesse est ensuite calculé en faisant la moyenne de 20 lectures d'échantillons.
Pour ignorer le relevé du décalage de pression de vitesse, cliquez sur la case Contourner le décalage de pression de vitesse sur la page Points de consigne . Si vous avez un grand nombre de boîtiers VAV à équilibrer, ce processus peut prendre du temps, vous souhaiterez donc peut-être le contourner si nécessaire.
Une fois le calcul du décalage terminé, cliquez sur Oui pour accepter la modification et écrire la valeur dans le contrôleur et continuer.
Cliquez Non pour ignorer le calcul du décalage du zéro.
L'application va maintenant de l'avant et calcule les points de consigne de débit minimum, intermédiaire et maximum.
Une fois ces calculs terminés, le débit de l'unité VAV est équilibré aux points de consigne sélectionnés. Vous êtes maintenant prêt à effectuer une vérification manuelle.