Ti connetti alla rete e acquisisci un indirizzo IP in modo da poter comunicare con i dispositivi su quella rete. La maggior parte delle connessioni di rete utilizzate con l'applicazione mobile Commission assegnano un indirizzo IP al dispositivo mobile tramite DHCP, che è un tipo di indirizzamento automatico. Tuttavia, alcune reti Ethernet o WiFi potrebbero richiedere l'utilizzo di un indirizzo IP statico. Consulta l'amministratore di rete per determinare se è richiesto un indirizzo IP statico.
Prima di impostare un indirizzo IP statico, è necessario conoscere le seguenti informazioni:
Indirizzo IP
Gateway
Subnet mask (o lunghezza del prefisso di rete)
Indirizzo DNS 1 (può essere opzionale)
Indirizzo DNS 2 (opzionale)
Se non si dispone di queste informazioni, consulta l'amministratore di rete.
Sul dispositivo mobile, apri la vista Impostazioni .
Seleziona Network e Internet .
Tocca e tieni premuta la rete che desideri modificare.
Scorri verso il basso e quindi seleziona Opzioni avanzate .
Seleziona Impostazioni IP e quindi seleziona Statico .
Immetti i valori per le impostazioni di rete.
Seleziona SALVA .
Sul dispositivo mobile, tocca Impostazioni .
Seleziona Wi-Fi .
Seleziona il pulsante Informazioni
Seleziona Configura IP .
Seleziona Manuale quindi immetti i valori per le impostazioni di rete.
Chiudi Impostazioni .
Seleziona il pulsante Menu Inizio .
Apri Pannello di controllo .
Seleziona Network e Centro di condivisione .
Seleziona Modifica impostazioni adattatore .
Seleziona l'interfaccia per cui stai impostando l'indirizzo, seleziona l'interfaccia, quindi seleziona Proprietà .
Seleziona Versione protocollo Internet 4 (TCP/IPv4) quindi seleziona Proprietà .
Seleziona il pulsante di opzione Utilizza il seguente indirizzo IP , quindi immetti i valori.
Seleziona OK .
Un indirizzo IP per il dispositivo mobile dell'applicazione mobile Commission è stato impostato e connesso alla rete. Ora è possibile eseguire attività sui controller on BACnet/IP secondo necessità.