earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Opzioni di connessione e architettura

arrow1_rotationConnetti via cavo arrow1_rotationConnetti in wireless

Puoi scegliere tra diverse opzioni per collegare l'applicazione mobile Commission a uno o più controller BACnet/IP.

Connetti via cavo

Puoi utilizzare un cavo Ethernet CAT5e o CAT6 per collegare un computer portatile Windows che esegue l'applicazione mobile Commission a uno o più controller BACnet/IP, utilizzando uno dei due seguenti metodi:

  • Una connessione diretta a una porta Ethernet libera su un controller

  • Una connessione a un interruttore Ethernet a cui sono collegati anche uno o più controllori

Avviso

Quando colleghi l'applicazione mobile Commission del computer portatile a uno o più controller BACnet/IP via cavo, devi utilizzare uno dei tre metodi di indirizzo IP:

  • Inserisci un server DHCP per assegnare indirizzi dinamici ai controller.

  • Nei casi in cui non sia incluso un server DHCP, usa AutoIP per assegnare indirizzi dinamici ai controllori.

  • Nei casi in cui non sia incluso un server DHCP, assegna indirizzi dinamici ai controller.

Avviso

Non è necessario conoscere l'indirizzo IP dell'applicazione mobile Commission perché non serve per il rilevamento dei dispositivi BACnet. Per maggior informazioni, consulta BACnet Device Discovery .

Avviso

Quando la porta Ethernet 2 del controller BACnet/IP non viene utilizzata dalla rete del controller, è possibile connettere l'applicazione mobile Commission utilizzando tale porta senza interruzioni o hardware aggiuntivo. Quando la porta Ethernet 2 del controller BACnet/IP viene utilizzata dalla rete del controller (ad esempio, in una topologia di rete a margherita o RSTP), puoi aggiungere uno switch o hub temporaneo per garantire che la connettività venga mantenuta mentre l'applicazione mobile Commission è in funzione.

Se la porta Ethernet 2 non verrà utilizzata, puoi disabilitarla per scopi di sicurezza della rete configurando le proprietà della porta Ethernet 2 sulla scheda Base del controller BACnet/IP. Per maggior informazioni, consulta BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab .

Controller singolo
 
action_zoom_plus_stroke Connessione diretta via cavo tramite una porta Ethernet sul controller
Figura: Connessione diretta via cavo tramite una porta Ethernet sul controller
 
action_zoom_plus_stroke Connessione cablata tramite uno switch Ethernet
Figura: Connessione cablata tramite uno switch Ethernet

Per maggior informazioni, consulta Collegamento al controller singolo BACnet/IP tramite cavo .

Rete di controlleri
 
action_zoom_plus_stroke Connessione di rete cablata tramite una porta Ethernet su un controller
Figura: Connessione di rete cablata tramite una porta Ethernet su un controller
 
action_zoom_plus_stroke Connessione di rete cablata tramite uno switch Ethernet
Figura: Connessione di rete cablata tramite uno switch Ethernet

Per maggior informazioni, consulta Collegamento alla rete dei controller BACnet/IP tramite cavo .

Connetti in wireless

Collega l'applicazione mobile Commission in modalità wireless a una rete di controller BACnet/IP, utilizzando un router WiFi o un punto di accesso wireless.

Router wireless

In molti casi è possibile impostare una rete WiFi temporanea, utilizzando un router WiFi che contenga un server DHCP. Il server DHCP fornisce gli indirizzi IP ai controller BACnet/IP e all'applicazione mobile Commission. Il router scelto deve avere un intervallo di indirizzi IP configurabile.

 
action_zoom_plus_stroke Connessione WiFi tramite router WiFi
Figura: Connessione WiFi tramite router WiFi

Per maggior informazioni, consulta Collegamento alla rete dei controller BACnet/IP tramite router WiFi .

Access point Wireless

È anche possibile connettere l'applicazione mobile Commission alla rete del controller utilizzando un punto di accesso wireless. Il punto di accesso deve essere collegato in rete con un server DHCP, che serve l'indirizzo IP. In genere, il punto di accesso è collegato alla porta 2 dell'AS-P, che è configurata per il doppio IP.

 
action_zoom_plus_stroke Connessione WiFi tramite un punto di accesso wireless
Figura: Connessione WiFi tramite un punto di accesso wireless

Per maggior informazioni, consulta Collegamento alla rete dei controller BACnet/IP tramite un punto di accesso wireless .

  • Panoramica dell'applicazione mobile Commission
  • Flusso di lavoro di connessione per l'applicazione mobile Commission
  • BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab
  • Collegamento al controller singolo BACnet/IP tramite cavo
  • Collegamento alla rete dei controller BACnet/IP tramite cavo
  • Collegamento alla rete dei controller BACnet/IP tramite router WiFi
  • Collegamento alla rete dei controller BACnet/IP tramite un punto di accesso wireless