Si esegue il checkout I/O per verificare che il cablaggio tra i dispositivi sia stato eseguito correttamente e per verificare che gli ingressi e le uscite fisiche funzionino correttamente.
Nell' Elenco dispositivi , seleziona un controller BACnet/IP.
Puoi selezionare un solo controller BACnet/IP alla volta per il checkout I/O.
Seleziona Successivo .
Dal Menu , seleziona Check-out I/O .
Nella pagina Ingressi e uscite , seleziona la casella di spunta vicina al punto. Puoi selezionare fino a cinque oggetti alla volta.
Seleziona Checkout .
Per gli ingressi , causa o simula una modifica al dispositivo di ingresso fisico e quindi osserva il valore nell'applicazione mobile Commission per determinare se l'ingresso sta rispondendo come previsto.
Per le uscite , cambia il valore e poi seleziona Forza . Osserva l'uscita fisica per determinare se risponde come previsto.
Quando hai finito di forzare i valori e di verificare le risposte, seleziona Non forzare per ripristinare i valori.
Seleziona il pulsante Aggiorna in qualsiasi momento per visualizzare il valore corrente del punto.
Nella casella di testo Commento , digita un commento che verrà inserito nel report di check-out I/O.
Cambia lo Stato check-out in Completo . Se l'ingresso o l'uscita sono stati eseguiti correttamente, cambia lo Stato check-out in Non riuscito .
Seleziona Salva per trasferire i dati di checkout nel report di check-out I/O.
Seleziona Indietro per tornare alla vista Ingressi e uscite , quindi ripeti il processo finché tutti i punti I/O sono verificati.
Hai completato il checkout degli ingressi e delle uscite sul controller BACnet/IP e identificato eventuali collegamenti falliti che devono essere corretti. Selezionando il pulsante Salva si genera un report di check-out I/O che viene salvato nel controller BACnet/IP nei file di diagnostica. Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione di un report di checkout I/O .