earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: eCommission SmartX Controllers, MP-V, RP-V
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 2023, 2024, 7.0
2024/9/10

配置 VAV 控制器设定点

You configure the VAV controller setpoints to set up the parameters by which the controller is flow balanced. These setpoints include the maximum flow setpoint, selected by default, and the intermediate and minimum flow setpoints, which are optional.

显示更多
action_close

Commission 移动应用程序的风量平衡功能用于对 VAV 控制器控制的接线盒实现空气平衡。此功能可自动执行大部分空气平衡程序,但它也可让您通过将风阀驱动到指定位置、流量设定点或流量值来手动检出风量平衡。

风量平衡(也称为空气平衡)是用于校准已安装的 VAV 终端单元的过程,以使 VAV 控制器指示的气流相对于由 VAV 终端单元提供的真实气流来说是精确的。

在电工安装、接线并将 VAV 控制器通电之后,控制器自动校准阻尼器冲程。在启动之后,VAV 控制器将自动执行阻尼器冲程角度校准,在其中阻尼器旋转至每个机械末端止挡。在 VAV 控制器完成该过程之后,即可通过 Commission 移动应用程序访问它,以执行风量平衡。

当您从 Commission 移动应用程序选择 VAV 控制器时,将在控制器中自动创建变风量数据对象。该对象具有读取空气流传感器终端的值以及配置 VAV 控制器的阻尼器控件 1 的值。VAV 控制器还包含逻辑来辅助风量平衡校准。

有关更多信息,请参阅 Commission Mobile Application Overview .

注释:

Commission 移动应用程序仅支持带数据对象 变风量 的 VAV 控制器的风量平衡。Commission 移动应用程序不支持带自定义平衡程序的 VAV 控制器的风量平衡。

风量平衡工作流程

使用此工作流,通过 Commission 移动应用程序在单个 VAV 控制器上执行风量平衡。相关信息可在流程图后的章节中找到。 有关更多信息,请参阅 风量平衡人员工作流程 .

配置设定点

可以配置 VAV 控制器设定点以准备使控制器达到风量平衡的参数。这些设定点包括默认选择的最大流量设定点以及可选的中间和最小流量设定点。 有关更多信息,请参阅 配置 VAV 控制器设定点 .

设定点处的风量平衡

Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.

有关更多信息,请参阅 在最小、中间或最大流量设定值处达到流量平衡 .

执行手动检出

After completing the automated flow balancing process, you can use manual checkout to verify and command the air flow values for one or multiple VAV controllers.

有关更多信息,请参阅 执行气流的手动检出 .

验证阻尼器旋转

您可以手动核实 VAV 控制器阻尼器的旋转方向,以确定执行器是顺时针还是逆时针旋转打开。

有关更多信息,请参阅 手动验证风阀旋转的方向 .

风量平衡报告

The Commission mobile application provides the user with a means to generate a flow balance report that documents several values:

  • Box capacity at 1 inch H20 (249 Pa)

  • Box measured flow

  • Hood measured flow for each setpoint used during balancing

  • Actuator stroke and rotation

  • Flow balance time and date

  • Any comments

Using the Commission mobile application, you can create, append, and delete flow balance reports. Flow balance reports are stored on the Commission mobile application mobile device and can be retrieved and shared using the file and e-mail applications of that mobile device or Windows 10 laptop.

有关更多信息,请参阅 风量平衡报告 .

配置 VAV 控制器设定点
  1. 在菜单中,选择 风量平衡

  2. 空气平衡设定点 视图中,配置以下设定点:

    • 旋转打开的方向 :选择 CW 进行顺时针旋转,或者选择 CCW 进行逆时针旋转。旋转方向取决于通风装置中阻尼器叶片的旋转方向。

    • 计量系统 :选择 美制 公制

    • 流量公差 :输入与 最大流量 中间流量 最小流量 设定点相关的公差(以 % 为单位)。流量公差是校准完成前的 10 秒内,箱测量的流量高于和低于流量设定点的 % 范围。例如,如果您将流量公差设置为 10% 并且流量设定点为 100 cfm,则在校准完成前的 10 秒内箱测量的流量必须达到 90 cfm。

    • 在 1 in H20 或 249 Pa 时的流量: 输入 1 英寸水柱处 (249 Pa) 的终端箱的额定流量 。该值通常从与流量拾取相关的图表中读取。

    • 最大流量 ,输入与终端箱相关的最大流量设定点。最大空气流量设定点由进行通风的房间的规格确定。

    重要:

    空气平衡设定点 视图中, 中间流量 最小流量 设定点复选框默认清除。但是,除了 最大流量 设定点之外,建议包含一个或两个这些设定点用于风量平衡。这样做可以让您在整个 VAV 单元的运行流量范围内实现更高的流量精度。

  3. 对于 中间流量 ,在文本框中输入一个值或清除复选框。中间设定点可用作线圈再加热以开始加热空气的阈值。

    • 如果将使用此设定点,请在文本框中输入中间流量设定点的初始值。

    • 如果不使用此设定点,则清除该复选框。

  4. 对于 最小流量 ,在文本框中输入一个值或清除复选框。最小空气流量设定点由进行通风的房间的规格确定。

    • 如果将使用此设定点,请在文本框中输入中间流量设定点的初始值。

    • 如果不使用此设定点,则清除该复选框,然后在文本框中输入 0(零)。

  5. 选择 下一步

现在配置风量平衡设定点。选择 下一步 之后,在所选流量设定点自动开始风量平衡。

  • 风量平衡人员工作流程
  • 风量平衡
  • 在最小、中间或最大流量设定值处达到流量平衡