earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: eCommission SmartX Controllers, MP-V, RP-V
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 2023, 2024, 7.0
2024/9/10

手动验证风阀旋转的方向

您可以手动核实 VAV 控制器阻尼器的旋转方向,以确定执行器是顺时针还是逆时针旋转打开。

显示更多
action_close

Commission 移动应用程序的风量平衡功能用于对 VAV 控制器控制的接线盒实现空气平衡。此功能可自动执行大部分空气平衡程序,但它也可让您通过将风阀驱动到指定位置、流量设定点或流量值来手动检出风量平衡。

风量平衡(也称为空气平衡)是用于校准已安装的 VAV 终端单元的过程,以使 VAV 控制器指示的气流相对于由 VAV 终端单元提供的真实气流来说是精确的。

在电工安装、接线并将 VAV 控制器通电之后,控制器自动校准阻尼器冲程。在启动之后,VAV 控制器将自动执行阻尼器冲程角度校准,在其中阻尼器旋转至每个机械末端止挡。在 VAV 控制器完成该过程之后,即可通过 Commission 移动应用程序访问它,以执行风量平衡。

当您从 Commission 移动应用程序选择 VAV 控制器时,将在控制器中自动创建变风量数据对象。该对象具有读取空气流传感器终端的值以及配置 VAV 控制器的阻尼器控件 1 的值。VAV 控制器还包含逻辑来辅助风量平衡校准。

有关更多信息,请参阅 Commission Mobile Application Overview .

注释:

Commission 移动应用程序仅支持带数据对象 变风量 的 VAV 控制器的风量平衡。Commission 移动应用程序不支持带自定义平衡程序的 VAV 控制器的风量平衡。

风量平衡工作流程

使用此工作流,通过 Commission 移动应用程序在单个 VAV 控制器上执行风量平衡。相关信息可在流程图后的章节中找到。 有关更多信息,请参阅 风量平衡人员工作流程 .

配置设定点

可以配置 VAV 控制器设定点以准备使控制器达到风量平衡的参数。这些设定点包括默认选择的最大流量设定点以及可选的中间和最小流量设定点。 有关更多信息,请参阅 配置 VAV 控制器设定点 .

设定点处的风量平衡

Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.

有关更多信息,请参阅 在最小、中间或最大流量设定值处达到流量平衡 .

执行手动检出

After completing the automated flow balancing process, you can use manual checkout to verify and command the air flow values for one or multiple VAV controllers.

有关更多信息,请参阅 执行气流的手动检出 .

验证阻尼器旋转

您可以手动核实 VAV 控制器阻尼器的旋转方向,以确定执行器是顺时针还是逆时针旋转打开。

有关更多信息,请参阅 手动验证风阀旋转的方向 .

风量平衡报告

The Commission mobile application provides the user with a means to generate a flow balance report that documents several values:

  • Box capacity at 1 inch H20 (249 Pa)

  • Box measured flow

  • Hood measured flow for each setpoint used during balancing

  • Actuator stroke and rotation

  • Flow balance time and date

  • Any comments

Using the Commission mobile application, you can create, append, and delete flow balance reports. Flow balance reports are stored on the Commission mobile application mobile device and can be retrieved and shared using the file and e-mail applications of that mobile device or Windows 10 laptop.

有关更多信息,请参阅 风量平衡报告 .

手动验证风阀旋转的方向
  1. 在 Commission 移动应用程序的 设备列表 视图中,选择待检查的 VAV 控制器。

    注释:

    在风量平衡完成之后,风量平衡器会自动转向 验证旋转 页面。

  2. 菜单 中,选择 风量平衡

  3. 空气平衡 菜单中,选择 验证旋转

  4. 要监视 当前状态 窗格,请选择 信息 图标

     
    action_zoom_plus_stroke

  5. 如果在旋转检查过程中显示错误消息,请执行手动检查。

    有关更多信息,请参阅 VAV 控制器旋转检查期间显示错误信息 .

  6. 完成手动检查后,重复步骤 2 和 3。

手动验证 VAV 控制器打开风阀的旋转方向。接下来,在 手动检出 视图中,根据需要继续手动检出

  • 风量平衡人员工作流程
  • 风量平衡
  • VAV 控制器旋转检查期间显示错误信息
  • 执行气流的手动检出