earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
2019/8/12
请点击查看尚未翻译的更新版本

IP 获取和连接

arrow1_rotationIP 获取选项 arrow1_rotation网络接口选择 arrow1_rotationBBMD 实施

当连接到工作现场的网络时,eCommission 应用程序设备必须具有动态或静态 IP 地址。

有关更多信息,请参阅 连接并获取静态 IP 地址 .

IP 获取选项

平台

寻址

Android

DHCP,静态

iOS (Apple)

DHCP,静态

Windows 10

DHCP、静态、链路本地寻址

注释:

如果网络设备找不到 DHCP 服务器,设备将执行自动配置并为自己分配链路本地 IP 地址。

有关更多信息,请参阅 以有线方式连接到单个 SmartX IP 控制器 .

共有 65,023 个可用的 IP 地址,范围从 169.254.1.0 到 169.254.254.255。

有关更多信息,请参阅 SmartX IP Controller Commissioning Scenarios .

网络接口选择

要在具有多个网络接口的移动设备上使用 eCommission 应用程序,您必须选择要使用的接口。为此,请首先确定可用于移动设备的 IP 地址。您可以通过查看设备设置找到分配给所选接口的 IP 地址。然后选择具有正确 IP 地址的接口。

BBMD 实施

要在远程连接到控制器网络时使用 eCommission 应用程序,应用程序可以将其注册为 BBMD 的外部设备。要配置应用程序以注册到 BBMD,请在 BBMD 地址 中输入 BBMD 的 IP 地址,然后选择 连接

BBMD 地址 中存在 IP 地址时,应用程序将尝试在该地址注册一个 BBMD。如果 BBMD 地址 字段为空,则应用程序连接到本地网络。

要远程连接 eCommission 应用程序,您必须在要连接的子网上至少有一个 BBMD。要访问整个远程 BACnet 互联网络,您必须拥有一套联网的 BBMD。除了 BBMD 之外,您还必须确保移动设备所属的本地网络与远程网络兼容。通常,这要求您拥有对远程网络的 VPN 访问权限。

本文档无意指导您如何设置 BBMD 以用于 eCommission 应用程序。有关使用 eCommission 应用程序实施 BBMD 的进一步帮助,请咨询系统管理员。

  • eCommission 应用程序的技术人员工作流程
  • 连接并获取静态 IP 地址
  • 以有线方式连接到单个 SmartX IP 控制器
  • SmartX IP Controller Commissioning Scenarios