在 Windows 笔记本电脑上运行 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序,您可以通过以太网线直接连接到 SmartX IP 控制器。也可以使用以太网交换机连接计算机和 SmartX IP 控制器。
在 eCommission 应用程序计算机和 SmartX IP 控制器上配置网络连接以进行 DHCP 寻址。
有关更多信息,请参阅 配置 SmartX IP 控制器设备设置 .
在 eCommission 应用程序计算机和 SmartX IP 控制器的端口 1 之间连接以太网电缆。如果您正在使用以太网交换机,请使用以太网电缆将计算机和控制器连接到交换机。
由于不使用实际的 DHCP 服务器,因此 eCommission 应用程序计算机和 SmartX IP 控制器都将自行分配链路本地 IP 地址。
在 eCommission 应用程序的“选择连接”视图中,选择 WiFi 图标
在 设备列表 视图中,选择 SmartX IP 控制器进行连接。
使用 eCommission 应用程序,您现在可以根据需要在连接的 SmartX IP 控制器上执行任务。