earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2
2019/8/12

连接并获取静态 IP 地址

连接到网络并获取 IP 地址,以便能够与该网络上的设备进行通信。与 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序一起使用的大多数网络连接都使用 DHCP 为您的移动设备分配 IP 地址,这是一种自动寻址。但是,某些以太网或 WiFi 网络可能会要求您使用静态 IP 地址。请咨询网络管理员以确定是否需要静态 IP 地址。

在设置静态 IP 地址之前,您必须知道以下信息:

  • IP 地址

  • 网关

  • 子网掩码(或网络前缀长度)

  • DNS 1 地址(可能可选)

  • DNS 2 地址(可选)

如果您没有这些信息,请咨询网络管理员。

显示更多
action_close

您可以从多个不同的选项中选择,将 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序连接到一个或多个 SmartX IP 控制器。

通过有线方式连接

您可以使用 CAT5e 或 CAT6 以太网电缆将运行 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序的 Windows 笔记本电脑连接到一个或多个 SmartX IP 控制器,以下两种方法任选其一:

  • 直接连接到控制器上的可用以太网端口

  • 与连接了一个或多个控制器的以太网交换机的连接

重要:

当通过线把 eCommission 应用程序笔记本电脑连接至一个或多个 SmartX IP 控制器时,必须使用三种 IP 寻址方法中的一个:

  • 加入 DHCP 服务器以将动态地址分配至控制器。

  • 在不加入 DHCP 服务器的情况下,使用 AutoIP 将动态地址分配至控制器。

  • 在不加入 DHCP 服务器的情况下,将静态地址分配至控制器。

注释:

您不需要知道 eCommission 应用程序的 IP 地址,因为它不是发现 BACnet 设备所必需的。 有关更多信息,请参阅 BACnet Device Discovery .

注释:

当 SmartX IP 控制器的以太网端口 2 未被控制器网络使用时,可以使用该端口连接 eCommission 应用程序,无需中断或使用其他硬件。当 SmartX IP 控制器的以太网端口 2 被控制器网络使用时(例如,在菊花链或 RSTP 网络拓扑中),可以添加临时交换机或集线器,以确保在 eCommission 应用程序运行时保持连接。

如果将不使用以太网端口 2,您可出于网络安全目的禁用该端口,方法是配置 SmartX IP 控制器的 基本 标签上的 以太网端口 2 属性。 有关更多信息,请参阅 SmartX IP Controller Settings Properties – Basic Tab .

单个控制器
 
action_zoom_plus_stroke 使用控制器上的以太网端口的有线直接连接
图: 使用控制器上的以太网端口的有线直接连接
 
action_zoom_plus_stroke 使用以太网交换机的有线连接
图: 使用以太网交换机的有线连接

有关更多信息,请参阅 以有线方式连接到单个 SmartX IP 控制器 .

控制器网络
 
action_zoom_plus_stroke 使用控制器上的以太网端口的有线网络连接
图: 使用控制器上的以太网端口的有线网络连接
 
action_zoom_plus_stroke 使用以太网交换机的有线网络连接
图: 使用以太网交换机的有线网络连接

有关更多信息,请参阅 以有线方式连接到 SmartX IP 控制器网络 .

无线连接

使用 WiFi 路由器或无线接入点将 eCommission 应用程序通过无线方式连接到 SmartX IP 控制器网络。

无线路由器

在很多情况下,可以使用包含 DHCP 服务器的 WiFi 路由器来建立临时 WiFi 网络。DHCP 服务器为 SmartX IP 控制器和 eCommission 应用程序提供 IP 地址。选择的路由器必须有可配置的 IP 地址范围。

 
action_zoom_plus_stroke 使用 WiFi 路由器的 WiFi 连接
图: 使用 WiFi 路由器的 WiFi 连接

有关更多信息,请参阅 通过 WiFi 路由器连接到 SmartX IP 控制器网络 .

无线接入点

还可以使用无线接入点将 eCommission 应用程序连接到控制器网络。接入点必须与提供 IP 地址的 DHCP 服务器联网。通常,接入点连接到配置为双 IP 的 AS-P 的端口 2。

 
action_zoom_plus_stroke 使用无线接入点的 WiFi 连接
图: 使用无线接入点的 WiFi 连接

有关更多信息,请参阅 通过无线接入点连接到 SmartX IP 控制器网络 .

Android 设备的静态 IP 寻址
  1. 在移动设备上,打开 配置 视图。

  2. 选择 网络和互联网

  3. 触摸并按住要修改的网络。

  4. 向下滚动,然后选择 高级选项

  5. 选择 IP 设置 然后选择 静态

  6. 输入网络设置的值。

  7. 选择 保存

iOS (Apple) 设备的静态 IP 寻址
  1. 在移动设备上,轻触 设置

  2. 选择 Wi-Fi

  3. 选择您选择的网络旁边的信息按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  4. 选择 Configure-IP

  5. 选择 手动 然后输入网络设置的值。

  6. 关闭 设置

Windows 10 设备的静态 IP 寻址
  1. 选择 开始菜单 按钮。

  2. 打开 控制面板

  3. 选择 网络和共享中心

  4. 选择 更改适配器设置

  5. 选择为其设置地址的接口,选择接口,然后选择 属性

  6. 选择 互联网协议第 4 版 (TCP/IPv4) 然后选择 属性

  7. 选择 使用以下 IP 地址 单选按钮,然后输入值。

  8. 选择 确定

您已为 eCommission 应用程序移动设备设置了一个 IP 地址并连接到网络。您现在可以根据需要在 SmartX IP 控制器上执行任务。

  • 连接和架构选项