Utilisez ce flux de travail pour connecter l'application mobile eCommission SmartX Controllers aux SmartX IP Controllers.
Les sections qui suivent l'organigramme contiennent des informations connexes.
Téléchargez, installez et activez l'application eCommission, et acceptez le contrat de licence de l'utilisateur final.
Pour plus d'informations, voir Téléchargement et démarrage de l'application mobile eCommission SmartX Controllers .
Pour plus d'informations, voir Lancement et activation de l'application mobile eCommission SmartX Controllers .
Mettez les SmartX IP controllers sous tension.
Préparez une connexion filaire ou sans fil pour une utilisation avec le périphérique mobile de l'application eCommission.
Type de connexion |
Plus d'informations |
Connexion filaire à un seul contrôleur |
Pour plus d'informations, voir Connexion à un seul SmartX IP Controller par fil . |
Connexion filaire à un réseau de contrôleurs |
Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau des SmartX IP Controllers par fil . |
Connexion sans fil à un réseau de contrôleurs via un routeur WiFi |
Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de SmartX IP Controllers via un routeur WiFi . |
Connexion sans fil à un réseau de contrôleurs via un point d'accès sans fil |
Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de SmartX IP Controllers via un point d'accès sans fil . |
Lancez l'application eCommission, puis découvrez les SmartX IP controllers sur le réseau.
Pour plus d'informations, voir Téléchargement et démarrage de l'application mobile eCommission SmartX Controllers .