earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 2022, 2023
10/09/2024
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Riavvio di un controller BACnet/IP

Usa la funzione Riavvio dispositivo per eseguire un riavvio del controller BACnet/IP.

Mostra di più
action_close

Usa la funzione Riavvio dispositivo dell'applicazione mobile Commission per eseguire un riavvio del controller BACnet/IP. Esistono quattro diversi modi per riavviare il controller BACnet/IP.

Tipo di riavvio

Descrizione

Avvio a caldo

Esegui un avvio a caldo quando vuoi ripristinare il controllore e vuoi mantenere tutte le proprietà dell'avvio a caldo e proprietà dell'avvio a freddo. Esegui un avvio a caldo per risolvere qualsiasi problema di malfunzionamento del dispositivo.

Avvio a freddo

Esegui un avvio a freddo quando vuoi ripristinare il controller e vuoi mantenere tutte le proprietà dell'avvio a freddo e proprietà dell'avvio a caldo. Esegui un avvio a freddo per risolvere gli eventuali problemi di malfunzionamento del dispositivo se un avvio a caldo non ha risolto il problema.

Cancellazione database dei controllori.

Cancellare il database dei controllori per eliminare tutte le applicazioni nel controllore e prima di distribuire una nuova applicazione. La cancellazione del database dei controllori manterrà solo le impostazioni di rete, RSTP e BACnet ID. Come migliore prassi, cancella il database dei controllori prima distribuire una nuova applicazione al controllore.

Per maggior informazioni, consulta Riavvio di un controller BACnet/IP .

Per il riavvio di un controller BACnet/IP
  1. Nella vista Elenco dispositivi , seleziona i controller BACnet/IP che vuoi riavviare e seleziona Successivo .

  2. Dal pulsante Menu , seleziona Riavvio dispositivo .

  3. Nella pagina Riavvio dispositivo, seleziona il tipo di riavvio che vuoi eseguire. Per maggior informazioni, consulta Riavvio di un controller BACnet/IP .

    Avviso

    Non è possibile eseguire un riavvio con un controllore ospitato.

  4. Seleziona Riavvia .

  5. Appare una finestra di avvertenza. Seleziona OK .

Il controllore viene riavviato e la sua funzionalità viene ripristinata.

  • Riavvio del dispositivo