Si ejecuta la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers en un ordenador portátil con el sistema operativo Windows, puede conectarse directamente a un puerto Ethernet en un controlador SmartX IP conectado por red o utilizar un conmutador Ethernet para conectarse a un grupo de controladores.
Configure las conexiones de red en el ordenador con la aplicación eCommission y los controladores SmartX IP:
Para obtener más información, consulte Configuring SmartX IP Controller Device Settings .
Si la red contiene un servidor DHCP, configure estas conexiones de red para el direccionamiento DHCP.
Si la red no contiene un servidor DHCP, configure estas conexiones de red para el direccionamiento IP estático.
Conecte un cable Ethernet desde el ordenador con la aplicación eCommission hasta el puerto 1 de un controlador SmartX IP en la red. Si está utilizando un conmutador Ethernet, conecte el ordenador y los controladores al conmutador mediante cables Ethernet.
En la aplicación eCommission, en la vista Seleccionar conexión, pulse el icono Wifi
En la vista Lista de dispositivos , seleccione los controladores SmartX IP para establecer las conexiones.
Al utilizar la aplicación eCommission, ya puede llevar a cabo las tareas que necesite en los controladores SmartX IP conectados.