Si ejecuta la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers en un ordenador portátil con el sistema operativo Windows, puede conectarse directamente a un controlador SmartX IP mediante un cable Ethernet. Si lo prefiere, puede utilizar un conmutador Ethernet para conectar el ordenador y el controlador SmartX IP.
Configure las conexiones de red en el ordenador con la aplicación eCommission y el controlador SmartX IP para el direccionamiento DHCP.
Para obtener más información, consulte Configuring SmartX IP Controller Device Settings .
Conecte un cable Ethernet desde el ordenador con la aplicación eCommission hasta el puerto 1 del controlador SmartX IP en la red. Si está utilizando un conmutador Ethernet, conecte el ordenador y el controlador al conmutador mediante cables Ethernet.
Puesto que no se utiliza un servidor DHCP real, el ordenador con la aplicación eCommission y el controlador SmartX IP se asignarán direcciones IP locales de enlace.
En la aplicación eCommission, en la vista Seleccionar conexión, pulse el icono Wifi
En la vista Lista de dispositivos , seleccione el controlador SmartX IP para establecer la conexión.
Al utilizar la aplicación eCommission, ya puede llevar a cabo las tareas que necesite en el controlador SmartX IP conectado.