earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14-03-2024

Configurar um mapa térmico

O utilizador configura um mapa térmico para obter uma representação gráfica de dados em que os valores individuais contidos numa matriz são representados como cores.

Mostrar mais
action_close

A heat map is a graphical representation of data where the values contained in a matrix are represented as colors.

O mapa térmico é normalmente utilizado para apresentar um registo de tendências. É possível utilizar um mapa térmico para apresentar qualquer tipo de informações, como temperatura, consumo de água ou consumo de energia.

A cor e a escala dos blocos no mapa térmico podem ser alteradas para se ajustarem ao conteúdo. Por exemplo, o arrefecimento pode ser apresentado em vários tons de azul e o aquecimento em vários tons de amarelo e vermelho.

Para configurar um mapa térmico
  1. Clique em Configurar ou clique no botão Definições

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Na caixa de diálogo Propriedades do mapa térmico , na caixa Apresentar registo de tendências , indique o registo de tendências que pretende apresentar como um mapa térmico.

  3. Na caixa Período , selecione um período.

  4. Na caixa Método de cálculo , selecione um método de cálculo.

  5. Na caixa Legenda , escreva uma legenda.

  6. Na caixa Ligação da legenda , introduza uma ligação para um objeto que seja relevante para o mapa térmico.

  7. Na caixa Mostrar legenda , selecione Verdadeiro para apresentar o nome e a cor do registo de tendências no mapa térmico.

  8. Clique em Adicionar para adicionar uma guia para definir as cores de valores e intervalos de valores diferentes.

  9. Na caixa Valor , selecione um valor para a guia.

  10. Na caixa Cor , selecione uma cor para o valor ou intervalo de valores.

  11. Na caixa Decimais , selecione o número de casas decimais a apresentar.

  12. Clique em OK .

  • Como funcionam os dashboards
  • Widgets de dashboard
  • Mapa térmico
  • Caixa de diálogo de Propriedades do mapa térmico
  • Adicionar um widget a um dashboard