earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Cuadro de diálogo Propiedades del mapa de calor

Utilice el cuadro de diálogo Propiedades del mapa de calor para configurar y editar un mapa de calor.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo Propiedades del mapa de calor
Figura: Cuadro de diálogo Propiedades del mapa de calor

Tabla: Cuadro de diálogo Propiedades del mapa de calor

Componente

Descripción

Mostrar registro de tendencias

Enter the trend log you want to display.

Periodo

Select the period you want to display.

Método de cálculo

Select the calculation method for the trend log. Para obtener más información, consulte Métodos de cálculo .

Leyenda

Type a caption for the widget.

Enlace de imagen

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Mostrar leyenda

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

Guías

Use the guides to define the colors for different values and value ranges.

Para obtener más información, consulte Mapa de calor .

Añadir

Click to add a guide to define the colors for different values and value ranges.

Para obtener más información, consulte Mapa de calor .

Valor

Select a value for the guide in the widget.

Color

Select a color for the value for the guide in the widget.

Decimales

Select the number of decimals you want to display.

  • Widgets de panel
  • Mapa de calor
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño