earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Boîte de dialogue Propriétés de la carte thermique

La boîte de dialogue Propriétés de la carte thermique vous permet de configurer et de modifier une carte thermique.

 
action_zoom_plus_stroke Boîte de dialogue Propriétés de la carte thermique
Figure : Boîte de dialogue Propriétés de la carte thermique

Table : Boîte de dialogue Propriétés de la carte thermique

Composant

Description

Enregistrement de tendances à afficher

Enter the trend log you want to display.

Période

Select the period you want to display.

Méthode de calcul

Select the calculation method for the trend log. Pour plus d'informations, voir Méthodes de calcul .

Légende

Type a caption for the widget.

Lien légende

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Afficher la légende

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

Guides

Use the guides to define the colors for different values and value ranges.

Pour plus d'informations, voir Carte thermique .

Ajouter

Click to add a guide to define the colors for different values and value ranges.

Pour plus d'informations, voir Carte thermique .

Valeur

Select a value for the guide in the widget.

Couleur

Select a color for the value for the guide in the widget.

Décimales

Select the number of decimals you want to display.

  • Dashboard Widgets
  • Carte thermique
  • Boîte de dialogue Widget – Onglet Agencement