earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Carte thermique

A heat map is a graphical representation of data where the values contained in a matrix are represented as colors.

Une carte thermique permet de présenter un journal de tendances. Une carte thermique peut servir à afficher des informations (température, consommation d'eau ou d'énergie, etc.).

La couleur et l'échelle des blocs de la carte thermique peuvent être ajustés en fonction du contenu. Par exemple, le refroidissement peut être affiché dans différentes nuances de bleu et le chauffage dans différentes nuances de jaune et de rouge.

  • Fonctionnement des tableaux de bord
  • Dashboard Widgets
  • Configuration d'une carte thermique