Utilice el cuadro de diálogo Propiedades del periodo sobre gráfico de periodo para configurar y editar un periodo sobre gráfico de periodo.
Componente |
Descripción |
Añadir |
Haga clic para añadir un registro de tendencias. |
Mostrar registro de tendencias |
Introduzca el registro de tendencias que desea que se muestre. |
Tipo de gráfico |
Seleccione el tipo de gráfico que desea que se muestre. |
Método de cálculo |
Seleccione el método de cálculo para el registro de tendencias. Para obtener más información, consulte Métodos de cálculo . |
Color |
Seleccione el color que desea usar para el registro de tendencias. |
Periodo |
Seleccione el periodo que desea que se muestre. |
Leyenda |
Escriba una leyenda para el widget. |
Enlace de leyenda |
Seleccione esta opción para crear un vínculo a un objeto que esté relacionado con los valores que se muestran en el widget. |
Mostrar leyenda |
Haga clic en Verdadero para que se muestren el nombre y el color del registro de tendencias en el widget. |
Mostrar periodo |
Seleccione esta opción para que se muestre el periodo en forma de leyenda. |
Apilar series |
Seleccione esta opción para apilar las series. |
Eje Y mínimo |
Introduzca el eje Y mínimo. |
Eje Y máximo |
Introduzca el eje Y máximo. |
Decimales |
Seleccione el número de decimales que desea que se muestren. |