earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.0, 3.1
04/07/2019

Boîte de dialogue Propriétés du graphique Période sur Période

La boîte de dialogue Propriétés du graphique Période sur Période vous permet de configurer et de modifier un graphique Période sur période.

 
action_zoom_plus_stroke Boîte de dialogue Propriétés du graphique Période sur Période
Figure : Boîte de dialogue Propriétés du graphique Période sur Période

Table : Boîte de dialogue Propriétés du graphique Période sur Période

Composant

Description

Ajouter

Cliquez sur cette option pour ajouter un journal de tendance.

Journal de tendances à afficher

Saisissez le journal de tendances que vous souhaitez afficher.

Type de graphiques

Sélectionnez le type de graphique que vous souhaitez afficher.

Méthode de calcul

Sélectionnez la méthode de calcul pour le journal de tendance. Pour plus d'informations, voir Méthodes de calcul .

Couleur

Sélectionnez la couleur que vous souhaitez utiliser pour le journal des tendances.

Période

Sélectionnez la période que vous souhaitez afficher.

Légende

Saisissez une légende pour le widget.

Lien légende

Sélectionnez cette option pour effectuer un lien vers un objet pertinent pour les valeurs affichées dans le widget.

Afficher la légende

Cliquez sur Vrai pour afficher le nom et la couleur du journal de tendances au sein du widget.

Afficher la période

Sélectionnez cette option pour afficher la période en tant que légende.

Empiler séries

Sélectionnez cette option pour empiler les séries.

Axe Y minimum

Saisissez la valeur minimale pour l'axe Y.

Axe Y maximum

Saisissez la valeur maximale pour l'axe Y.

Décimales

Sélectionnez le nombre de décimales que vous souhaitez afficher.

  • Widgets de tableau de bord
  • Graphique période sur période