earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
16/11/2018
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Méthodes de calcul

arrow1_rotationAucun arrow1_rotationMaximum arrow1_rotationMinimum arrow1_rotationMoyenne arrow1_rotationSomme arrow1_rotationdelta arrow1_rotationDelta sur période arrow1_rotationConsommation compteur arrow1_rotationHorodatage au sein des courbes de tendance et des listes de journaux de tendance

​Utilisez une méthode de calcul pour traiter les enregistrements du journal de tendance avant de les présenter dans une liste des journaux de tendance ou une courbe de tendance. Les enregistrements originaux dans le journal de tendance ne sont pas affectés par la méthode de calcul. La méthode de calcul est appliquée aux enregistrements du journal de tendance groupés par intervalle de temps spécifique.

Les méthodes de calcul suivantes sont disponibles :

  • Aucun

  • Maximum

  • Minimum

  • Moyenne

  • Somme

  • delta

  • Delta sur période

  • Consommation compteur

Déclaration
  • Adaptez la période pour qu'elle contienne la quantité requise d'enregistrements permettant de générer un calcul correct.

  • Si une méthode de calcul est connectée à un journal de tendance d'intervalle, vérifiez que la période et le delta sont adaptés au calcul.

Aucun

Aucun calcul n'est effectué. Les valeurs réelles sont affichées.

Maximum

La valeur maximum de chaque période est présentée.

 
action_zoom_plus_stroke Méthode de calcul maximum, schématique
Figure : Méthode de calcul maximum, schématique
Déclaration

Si le point de journal est hors ligne ou aucune valeur n'est produite pendant l'intervalle, aucune valeur n'est affichée.

Minimum

La valeur minimum de chaque période est présentée.

 
action_zoom_plus_stroke Méthode de calcul minimum, schématique
Figure : Méthode de calcul minimum, schématique
Déclaration

Si le point de journal est hors ligne ou aucune valeur n'est produite pendant l'intervalle, aucune valeur n'est affichée.

Moyenne

La moyenne des valeurs dans chaque période est calculée et présentée.

 
action_zoom_plus_stroke Méthode de calcul moyenne, schématique
Figure : Méthode de calcul moyenne, schématique
Déclaration

Si le point de journal est hors ligne ou aucune valeur n'est produite pendant l'intervalle, aucune valeur n'est affichée.

Somme

La somme des valeurs dans chaque période est calculée et présentée.

 
action_zoom_plus_stroke Méthode de calcul somme, schématique
Figure : Méthode de calcul somme, schématique

delta

La variation par rapport à la valeur précédente est calculée et présentée.

 
action_zoom_plus_stroke Méthode de calcul delta, schématique
Figure : Méthode de calcul delta, schématique

Delta sur période

La variation sur une période est calculée et présentée. La valeur à la limite de la période est souvent interpolée, sur la base de la dernière valeur de l'ancienne période et la première valeur de la nouvelle période.

 
action_zoom_plus_stroke Méthode de calcul delta sur période, schématique
Figure : Méthode de calcul delta sur période, schématique

Consommation compteur

La consommation du compteur est un calcul delta sur une période avec la fonctionnalité de compteur. Pour plus d'informations, voir Fonction de compteur .

Horodatage au sein des courbes de tendance et des listes de journaux de tendance

Lorsqu'une valeur calculée pour une période donnée est présentée, le point central de la période est utilisé pour l'horodatage.

Exemple :

La valeur calculée pour la période comprise entre 8h00 et 9h00 est horodatée « 8h30 ». Si une valeur est relevée à 9h01, la période suivante est celle comprise entre 9h00 et 10h00. Elle est horodatée « 9h30 ». La période totale ne s'est pas écoulée, mais la valeur peut être présentée, même si certaines portions de cette période restent à venir.

  • Courbes de tendance
  • Association d'une méthode de calcul à une liste de journal de tendance
  • Association d'une méthode de calcul à une série de courbes de tendance
  • Fonction de compteur