earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Jauge d'enregistrement

A log gauge displays trend log values in a gauge.

Les guides vous permettent de configurer l'échelle de la jauge de façon à afficher différentes couleurs sur différentes plages de l'échelle.

Vous pouvez afficher la valeur avec une aiguille ou une échelle indicatrice au sein de la jauge.

Vous souhaitez, par exemple, une jauge d'enregistrement affichant des valeurs comprises entre 0 et 30. Les valeurs inférieures à 10 sont trop basses et seront indiquées en bleu. Les valeurs comprises entre 10 et 20 sont correctes et seront indiquées en vert. Les valeurs comprises entre 20 et 30 sont trop élevées et seront indiquées en rouge. Vous souhaitez indiquer la valeur sur la plage de la jauge au moyen d'une aiguille.

Configurez la plage de la jauge avec 0 en tant que valeur minimale et 30 en tant que valeur maximale.

Ajoutez trois guides dans le champ Guide. Configurez-les comme suit :

  • Valeur = 10 et couleur bleue. La plage de valeurs de 0 à 10 sera de couleur bleue sur la jauge.

  • Valeur = 20 et couleur verte. La plage de valeurs de 11 à 20 sera de couleur bleue sur la jauge.

  • Valeur = 30 et couleur rouge. La plage de valeurs de 11 à 20 sera de couleur rouge sur la jauge.

Vous pouvez donner une couleur noire à l'indicateur et afficher la valeur au moyen d'une aiguille.

Si vous configurez l'indicateur sur une couleur noire, mais que vous oubliez de définir le paramètre « Utiliser une aiguille », un indicateur de couleur noire s'affiche à l'intérieur de la jauge affichant la valeur.

  • Fonctionnement des tableaux de bord
  • Dashboard Widgets
  • Configuration d'une jauge d'enregistrement