Dashboards are a way to get a graphical overview of values and logs in your system.
Vous créez des tableaux de bord pour obtenir une vue d'ensemble des performances des bâtiments (surveillance de la consommation énergétique, statistiques d'alarme et bilans environnementaux, etc.). Vous pouvez consulter les données en direct et historiques.
Les tableaux de bord sont créés sous WebStation et ne sont accessibles que depuis ce module. Vous pouvez configurer le tableau de bord en fonction de vos besoins. Il vous suffit pour cela d'ajouter des widgets de tableaux de bord.
N'importe quel utilisateur ayant accès au dossier sous lesquels les tableaux de bord sont enregistrés peut créer des tableaux de bord. Tout utilisateur ayant accès au dossier peut afficher le tableau de bord.
Les tableaux de bord personnels sont enregistrés au niveau utilisateur et ne sont accessibles que par l'utilisateur qui les a créés. Pour pouvoir créer des tableaux de bord personnels, l'utilisateur doit être un membre d'un groupe autorisant les membres à créer des tableaux de bord.
Pour plus d'informations, voir Autorisation d'un utilisateur à accéder à des tableaux de bord personnels .
Les tableaux de bord personnels exigent une licence.
Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.
Pour plus d'informations, voir Dashboard Widgets .
Slideshows switch the display of several different dashboards or other components. You can configure the interval between the dashboards and components.
Dashboard cannot be accessed using WorkStation. However, the dashboard objects are visible in the System Tree in WorkStation.