A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.
Der Log-Kreisausschnitt kann einen oder mehrere Logs beinhalten. Die Farben und die Berechnungsmethode jedes Logs können verändert werden.
Die Kreisausschnittmitte kann zum Anzeigen der folgenden Werte verwendet werden:
Keine: es wird keine Kreisdiagrammmitte angezeigt.
Durchschnitt: zeigt den Durchschnittswert für alle dem Kreisdiagramm hinzugefügten Logs an.
Gesamt: zeigt die Summe sämtlicher Logs an, die dem Kreisdiagramm hinzugefügt wurden.
Min: zeigt den Wert des Logs mit dem niedrigsten Wert an.
Max: zeigt den Wert des Logs mit dem höchsten Wert an.
Sie können eine numerische Anzeige sämtlicher Werte im Kreisausschnitt über die Funktion Werte anzeigen abrufen.