earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Dashboards
Produktversion: 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

Einen Log-Kreisausschnitt konfigurieren

Sie konfigurieren einen Log-Kreisausschnitt, um eine grafische Präsentation der Trendlogs in einem Kreisdiagramm zu erhalten.

Mehr zeigen
action_close

A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.

Der Log-Kreisausschnitt kann einen oder mehrere Logs beinhalten. Die Farben und die Berechnungsmethode jedes Logs können verändert werden.

Kreisausschnittmitte

Die Kreisausschnittmitte kann zum Anzeigen der folgenden Werte verwendet werden:

  • Keine: es wird keine Kreisdiagrammmitte angezeigt.

  • Durchschnitt: zeigt den Durchschnittswert für alle dem Kreisdiagramm hinzugefügten Logs an.

  • Gesamt: zeigt die Summe sämtlicher Logs an, die dem Kreisdiagramm hinzugefügt wurden.

  • Min: zeigt den Wert des Logs mit dem niedrigsten Wert an.

  • Max: zeigt den Wert des Logs mit dem höchsten Wert an.

Numerische Werte

Sie können eine numerische Anzeige sämtlicher Werte im Kreisausschnitt über die Funktion Werte anzeigen abrufen.

Einen Log-Kreisausschnitt konfigurieren
  1. Klicken Sie auf Konfigurieren oder auf die Schaltfläche Einstellungen

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Klicken Sie auf Hinzufügen .

  3. Übernehmen die Trendlogs aus und klicken Sie auf Auswahl .

  4. Übernehmen im Feld Berechnungs methode eine Berechnungsmethode aus.

  5. Übernehmen im Feld Farbe eine Farbe für den Trendlog aus.

  6. Übernehmen im Feld Zeitraum einen Zeitraum aus.

  7. Geben Sie im Feld Beschriftung eine Beschriftung ein.

  8. Geben Sie im Feld Beschriftungs - Link einen Link zu einem Objekt ein, der relevant for den Log-Kreisausschnitt ein.

  9. Übernehmen in der Kreismitte eine Kreismitte aus.

  10. Übernehmen im Feld Legende anzeigen Wahr aus, um den Namen und die Farbe des Trendlogs im Log-Kreisausschnitt anzuzeigen.

  11. Übernehmen im Feld Prozentwert anzeigen Wahr aus, um die Werte in Prozent anzuzeigen.

  12. Übernehmen im Feld Zeitraum anzeigen Wahr , um den Zeitraum als Legende anzuzeigen.

  13. Übernehmen im Feld Werte anzeigen Wahr aus, um die numerischen Werte anzuzeigen.

  14. Klicken Sie auf OK .

  • Wie Dashboards funktionieren
  • Dashboard-Widgets
  • Log-Kreisausschnitt
  • Eigenschaften-Dialogfeld Protokoll-Kreisdiagramm
  • Hinzufügen eines Widgets zu einem Dashboard