earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Torta di registro

A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.

La torta di registro può contenere uno o più registri. È possibile modificare i colori e il metodo di calcolo di ogni registro.

Centro torta

È possibile utilizzare il centro della torta per visualizzare i valori seguenti:

  • Nessuno: non visualizza nessun centro del grafico a torta.

  • Media: visualizza il valore medio per tutti i registri aggiunti al grafico a torta.

  • Totale: visualizza la somma di tutti i registri aggiunti al grafico a torta.

  • Min: visualizza il valore del registro con il valore minimo.

  • Max: visualizza il valore del registro con il valore massimo.

Valori numerici

Puoi ottenere una visualizzazione numerica di tutti i valori nella torta di registro usando la funzione Visualizza valori.

  • Come funzionano i dashboard
  • Dashboard Widgets
  • Configurazione di una torta di registro