earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: WebStation
Funktionen: Dashboards
Produktversion: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

Punktmessgerät

A point gauge is used to graphically display a current value in a gauge.

Sie können anhand der Hilfslinien die Skala des Messgeräts so konfigurieren, dass diese unterschiedliche Farben in verschiedenen Bereichen auf der Skala anzeigt.

Sie können zwei Methoden zum Anzeigen des Werts im Messgerät verwenden: eine Nadel oder eine Anzeigeskala im Messgerät.

Sie möchten z. B. ein Log-Messgerät, das Logwerte zwischen 0 und 30 anzeigt. Werte zwischen 0 und 20 sind in Ordnung und werden grün markiert. Werte zwischen 20 und 30 sind zu hoch und werden rot markiert. Sie möchten, dass der Wert auf der Messgeräteskala von einer Nadel angezeigt wird.

Sie möchten, dass das Log-Messgerät Werte zwischen 0 und 30 anzeigt.

Konfigurieren Sie die Skala für das Messgerät mit einem Mindestwert von 0 und einem Höchstwert von 30.

Fügen Sie drei Hilfslinien im Hilfslinienfeld hinzu und konfigurieren Sie diese wie folgt:

  • Wert = 10 und die Farbe blau. Dies färbt den Wertebereich zwischen 0 und 10 im Messgerät blau.

  • Wert = 20 und die Farbe grün. Dies färbt den Wertebereich zwischen 11 und 20 im Messgerät grün.

  • Wert = 30 und die Farbe rot. Dies färbt den Wertebereich zwischen 21 und 30 im Messgerät rot.

Sie können den Anzeiger schwarz gestalten und die Nadel zur Anzeige des Werts verwenden.

Wenn Sie die Einstellung „Nadel verwenden“ nicht wählen, erhalten Sie einen schwarzen Anzeiger im Messgerät, der den Wert anzeigt.

  • Wie Dashboards funktionieren
  • Dashboard-Widgets
  • Punktmessgerät