A point gauge is used to graphically display a current value in a gauge.
Utilizando as guias, é possível configurar a escala do medidor para apresentar cores diferentes em intervalos diferentes na escala.
É possível utilizar dois métodos para apresentar o valor no medidor: uma agulha ou uma escala indicadora dentro do medidor.
Por exemplo, o utilizador pretende um medidor de registo que apresente valores de registo entre 0 e 30. Os valores entre 10 e 20 são aceitáveis e serão assinalados a verde. Os valores entre 20 e 30 são muito altos e serão assinalados a vermelho. O utilizador pretende que o valor seja indicado por uma agulha na escala do medidor.
O utilizador pretende que o medidor de registo apresente valores entre 0 e 30.
Configure a escala para o medidor utilizando o valor mín. 0 e o valor máx. 30.
Adicione três guias no campo de guias e configure-as da seguinte forma:
Valor = 10 e cor azul. Isto faz com que o intervalo de valores 0 a 10 apareça a azul no medidor.
Valor = 20 e cor verde. Isto faz com que o intervalo de valores 11 a 20 apareça a verde no medidor.
Valor = 30 e cor vermelha. Isto faz com que o intervalo de valores 21 a 30 apareça a vermelho no medidor.
É possível atribuir a cor preta ao indicador e utilizar a agulha para indicar o valor.
Se não ativar a opção Utilizar agulha, aparece um indicador preto dentro do medidor que indica o valor.