earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Cuadro de diálogo Propiedades del diagrama XY

Utilice el cuadro de diálogo Propiedades del diagrama XY para configurar y editar un diagrama XY.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo propiedades del diagrama XY
Figura: Cuadro de diálogo propiedades del diagrama XY

Tabla: Cuadro de diálogo Propiedades del diagrama XY

Componente

Descripción

Registro de eje X

Introduzca el registro que desea que se muestre en el eje X.

Método de cálculo del eje X

Seleccione el método de cálculo para el eje X.

Registro de eje Y

Introduzca el registro que desea que se muestre en el eje Y.

Método de cálculo del eje Y

Seleccione el método de cálculo para el eje Y.

Periodo

Select the period you want to display.

Periodo de cálculo

Seleccione el intervalo de tiempo durante el que se ejecutará el método de cálculo.

Dispersión

Seleccione está opción para que se muestren todos los valores en forma de puntos individuales en el diagrama. Para obtener más información, consulte Diagrama XY .

Contorno

Seleccione esta opción para que se muestre un mapa de contorno de la correlación de valores. Para obtener más información, consulte Diagrama XY .

Líneas de cuadrícula

Seleccione esta opción para que se muestre una cuadrícula en el diagrama.

Línea de regresión lineal

Seleccione esta opción para que se muestre una línea de regresión lineal. Para obtener más información, consulte Diagrama XY .

Curva de regresión polinómica

Seleccione esta opción para que se muestre una curva de regresión polinómica. Para obtener más información, consulte Diagrama XY .

Leyenda

Type a caption for the widget.

Enlace de imagen

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Mostrar periodo

Select to display the period as a legend.

Captura de eje X

Introduzca una leyenda para el eje X.

Leyenda de eje Y

Introduzca una leyenda para el eje Y.

Color de punto

Seleccione el color para los puntos del diagrama. Para obtener más información, consulte Diagrama XY .

Color de contorno interior

Seleccione el contorno interior de un mapa de contorno del diagrama. Para obtener más información, consulte Diagrama XY .

Color de contorno exterior

Seleccione el contorno exterior de un mapa de contorno del diagrama. Para obtener más información, consulte Diagrama XY .

Color de línea

Seleccione el color de la línea de regresión lineal en el diagrama. Para obtener más información, consulte Diagrama XY .

Eje X mínimo

Seleccione el mínimo del eje X.

Eje X máximo

Seleccione el máximo del eje X.

Eje Y mínimo

Seleccione el mínimo del eje Y.

Eje Y máximo

Seleccione el máximo del eje Y.

Decimales

Select the number of decimals you want to display.

  • Widgets de panel
  • Diagrama XY
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño