Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Finestra di dialogo Proprietà grafico XY

Usa la finestra di dialogo Proprietà grafico XY per configurare e modificare il grafico XY.

 
action_zoom_plus_stroke Finestra di dialogo proprietà grafico XY
Figura: Finestra di dialogo proprietà grafico XY

Tabella: Finestra di dialogo proprietà grafico XY

Componente

Descrizione

Registro asse X

Inserisci il registro che vuoi visualizzare sull'asse X.

Metodo di calcolo asse X

Seleziona il metodo di calcolo dell'asse X.

Registro asse Y

Inserisci il registro che vuoi visualizzare sull'asse Y.

Metodo di calcolo asse Y

Seleziona il metodo di calcolo dell'asse Y.

Periodo

Select the period you want to display.

Periodo calcolato

Seleziona un intervallo di tempo personalizzato per il quale deve essere eseguito il metodo di calcolo.

Dispersione

Seleziona per visualizzare tutti valori come punti individuali nel diagramma. Per maggior informazioni, consulta Grafico XY .

Contorno

Seleziona per visualizzare una mappa di contorno di correlazione di valori. Per maggior informazioni, consulta Grafico XY .

Linee di griglia

Seleziona per visualizzare le linee di griglia nel diagramma.

Linea di regressione lineare

Seleziona per visualizzare una linea di regressione lineare. Per maggior informazioni, consulta Grafico XY .

Curva di regressione polinomiale

Seleziona per visualizzare una linea di regressione polinomiale. Per maggior informazioni, consulta Grafico XY .

Didascalia

Type a caption for the widget.

Link didascalia

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Mostra periodo

Select to display the period as a legend.

Didascalia asse X

Inserisci una didascalia per l'asse X.

Didascalia asse Y

Inserisci una didascalia per l'asse Y.

Colore punto

Seleziona il colore per i punti nel diagramma. Per maggior informazioni, consulta Grafico XY .

Colore contorno interno

Seleziona il colore interno per una mappa di contorno nel diagramma. Per maggior informazioni, consulta Grafico XY .

Colore contorno esterno

Seleziona il colore esterno per una mappa di contorno nel diagramma. Per maggior informazioni, consulta Grafico XY .

Colore linea

Seleziona il colore per una linea di regressione lineare nel diagramma. Per maggior informazioni, consulta Grafico XY .

Minimo asse X

Inserisci il valore massimo dell'asse X.

Massimo asse X

Seleziona il valore massimo dell'asse X.

Minimo asse Y

Inserisci il valore massimo dell'asse Y.

Massimo asse Y

Seleziona il valore massimo dell'asse Y.

Decimali

Select the number of decimals you want to display.

  • Dashboard Widgets
  • Grafico XY
  • Finestra di dialogo Widget – Scheda Layout