A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.
Der Datenpunkt-Kreisausschnitt kann eine oder mehrere Variablen enthalten. Die Farben und die Berechnungsmethode jeder Variablen können verändert werden.
Die Kreisausschnittmitte kann wie folgt konfiguriert werden:
Keine: es wird keine Kreisausschnittmitte angezeigt.
Durchschnitt: zeigt den Durchschnittswert für alle Variablen im Kreisausschnitt an.
Gesamt: zeigt die Summe aller Variablen im Kreisausschnitt an.
Min: zeigt den Wert der Variablen mit dem niedrigsten Wert in der Kreisausschnittmitte an.
Max: zeigt den Wert der Variablen mit dem höchsten Wert in der Kreisausschnittmitte an.
Sie können eine numerische Anzeige sämtlicher Werte im Kreisausschnitt über die Funktion Werte anzeigen abrufen.