earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Dashboards
Produktversion: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

Einen Datenpunkt-Kreisausschnitt konfigurieren

Sie konfigurieren einen Datenpunkt-Kreisausschnitt, um eine grafische Präsentation der Werte als Punkte eines Kreisdiagramms zu erhalten.

Mehr zeigen
action_close

A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.

Der Datenpunkt-Kreisausschnitt kann eine oder mehrere Variablen enthalten. Die Farben und die Berechnungsmethode jeder Variablen können verändert werden.

Kreisausschnittmitte

Die Kreisausschnittmitte kann wie folgt konfiguriert werden:

  • Keine: es wird keine Kreisausschnittmitte angezeigt.

  • Durchschnitt: zeigt den Durchschnittswert für alle Variablen im Kreisausschnitt an.

  • Gesamt: zeigt die Summe aller Variablen im Kreisausschnitt an.

  • Min: zeigt den Wert der Variablen mit dem niedrigsten Wert in der Kreisausschnittmitte an.

  • Max: zeigt den Wert der Variablen mit dem höchsten Wert in der Kreisausschnittmitte an.

Numerische Werte

Sie können eine numerische Anzeige sämtlicher Werte im Kreisausschnitt über die Funktion Werte anzeigen abrufen.

Zum Konfigurieren eines Datenpunkt-Kreisausschnitts
  1. Klicken Sie auf Konfigurieren oder klicken Sie die Schaltfläche Einstellungen

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Klicken Sie auf Hinzufügen , um eine Variable hinzuzufügen.

  3. Geben Sie im Feld Variable anzeigen die Variable ein, die im Kreisdiagramm angezeigt werden soll.

  4. Geben Sie im Feld Farbe eine Farbe für die Variable ein.

  5. Geben Sie im Feld Beschriftung eine Beschriftung ein.

  6. Geben Sie im Feld Beschriftungs - Link einen Link zu einem Objekt ein, das für das Kreisdiagramm relevant ist.

  7. Übernehmen in der Kreismitte eine Kreismitte aus.

  8. Übernehmen im Feld Legende anzeigen Wahr aus, um den Namen und die Farbe des Werts im Datenpunkt-Kreisausschnitt anzuzeigen.

  9. Übernehmen im Feld Prozentwert anzeigen Wahr aus, um die Werte in Prozent anzuzeigen.

  10. Übernehmen im Feld Werte anzeigen Wahr aus, um die numerischen Werte der Variablen im Datenpunkt-Kreisausschnitt anzuzeigen.

  11. Klicken Sie auf OK .

  • Wie Dashboards funktionieren
  • Dashboard-Widgets
  • Datenpunkt-Kreisausschnitt
  • Datenpunkt-Kreisausschnitt-Eigenschaften – Dialogfeld
  • Hinzufügen eines Widgets zu einem Dashboard