earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Torta dei punti

A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.

La torta dei punti può contenere una o più variabili. È possibile modificare i colori e il metodo di calcolo di ogni variabile.

Centro torta

Il centro della torta può essere configurato nella maniera seguente:

  • Nessuno: non visualizza nessun centro della torta.

  • Media: visualizza il valore medio per tutte le variabili nella torta.

  • Totale: visualizza la somma di tutte le variabili nella torta.

  • Min: visualizza il valore della variabile con il valore minore nel centro del diagramma a torta.

  • Max: visualizza il valore della variabile con il valore massimo nel centro del diagramma a torta.

Valori numerici

Puoi ottenere una visualizzazione numerica di tutti i valori nella torta di registro usando la funzione Visualizza valori.

  • Come funzionano i dashboard
  • Dashboard Widgets
  • Configurazione di una torta dei punti