earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Cuadro de diálogo de Propiedades de valor de punto

Utilice el cuadro de diálogo Propiedades de valor de punto para configurar y editar un valor de punto.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo de Propiedades de valor de punto
Figura: Cuadro de diálogo de Propiedades de valor de punto

Tabla: Cuadro de diálogo de Propiedades de valor de punto

Componente

Descripción

Añadir

Click to add a point.

Mostrar variable

Enter the variable you want to display.

Icono

Select an icon to be displayed in front of the value.

Leyenda

Type a caption for the widget.

Enlace de imagen

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

  • Widgets de panel
  • Valor de punto
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño