Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Cómo configurar un mapa de calor

Es posible configurar un mapa de calor para obtener una representación gráfica de datos en la que los valores contenidos en una matriz se representan como colores.

Mostrar más
action_close

A heat map is a graphical representation of data where the values contained in a matrix are represented as colors.

Los mapas de calor habitualmente se utilizan para presentar un registro de tendencias. Se pueden usar para mostrar información como la temperatura, el consumo de agua o el consumo de energía.

El color y la escala de los bloques presentes en el mapa de calor se pueden cambiar para adaptarlo al contenido. Por ejemplo, se puede mostrar la refrigeración en diversos tonos de azul y la calefacción en diferentes tonos de amarillo y rojo.

Configuración de un mapa de calor
  1. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Preferencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. En el cuadro de diálogo Propiedades del mapa de calor , en el cuadro Registros de tendencias mostrados , introduzca el registro de tendencias que desea ver como mapa de calor.

  3. En el cuadro Periodo , seleccione un periodo.

  4. En el cuadro Método de cálculo , seleccione un método de cálculo.

  5. En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.

  6. En el cuadro Enlace de imagen , introduzca un enlace a un objeto que sea relevante para el mapa de calor.

  7. En el cuadro Mostrar leyenda , seleccione Verdadero para que se muestre el nombre y el color del registro de tendencias en el mapa de calor.

  8. Haga clic en Añadir para añadir una guía con la que definir los colores de los diferentes valores y rangos de valores.

  9. En el cuadro Valor , introduzca un valor para la guía.

  10. En el cuadro Color , seleccione un color para el valor o el rango de valores.

  11. En el cuadro Decimal , seleccione el número de decimales que mostrar.

  12. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Widgets de panel
  • Mapa de calor
  • Cuadro de diálogo Propiedades del mapa de calor
  • Cómo añadir un widget a un panel