earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Dashboards
Produktversion: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

Ein Log-Messgerät konfigurieren

Sie konfigurieren ein Log-Messgerät, um einen Trendlog in einem Messgerät darzustellen.

Mehr zeigen
action_close

A log gauge displays trend log values in a gauge.

Sie können anhand der Hilfslinien die Skala des Messgeräts so konfigurieren, dass diese unterschiedliche Farben in verschiedenen Bereichen auf der Skala anzeigt.

Sie können zwei Methoden zum Anzeigen des Werts im Messgerät verwenden – eine Nadel oder eine Anzeigeskala im Messgerät.

Sie möchten z. B. ein Log-Messgerät, das Logwerte zwischen 0 und 30 anzeigt. Werte unter 10 sind zu niedrig und werden blau markiert. Werte zwischen 0 und 20 sind in Ordnung und werden grün markiert. Werte zwischen 20 und 30 sind zu hoch und werden rot markiert. Sie möchten, dass der Wert auf der Messgeräteskala von einer Nadel angezeigt wird.

Konfigurieren Sie die Skala für das Messgerät mit einem Mindestwert von 0 und einem Höchstwert von 30.

Fügen Sie im Hilflinienfeld drei Hilfslinien hinzu. Konfigurieren Sie diese wie folgt:

  • Wert = 10 und die Farbe blau. Dies färbt den Wertebereich zwischen 0 und 10 im Messgerät blau.

  • Wert = 20 und die Farbe grün. Dies färbt den Wertebereich zwischen 11 und 20 im Messgerät grün.

  • Wert = 30 und die Farbe rot. Dies färbt den Wertebereich zwischen 21 und 30 im Messgerät rot.

Sie können den Anzeiger schwarz gestalten und die Nadel zur Anzeige des Werts verwenden.

Wenn Sie die Farbe des Anzeigers schwarz gestalten, vergessen Sie nicht, die Einstellung „Nadel verwenden“ auf „wahr“ einzustellen, dann bekommen Sie einen schwarzen Anzeiger im Messgerät, der den Wert angibt.

Zum Konfigurieren eines Log-Messgeräts
  1. Klicken Sie auf Konfigurieren oder klicken Sie die Schaltfläche Einstellungen

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Geben Sie im Dialogfeld Eigenschaften Log-Messgerät und im Feld Trendlog anzeigen den Trendlog ein, den Sie als ein Log-Messgerät darstellen möchten.

  3. Übernehmen im Feld Zeitraum einen Zeitraum aus.

  4. Übernehmen im Feld Berechnungsmethode eine Berechnungsmethode aus.

  5. Geben Sie im Feld Beschriftung eine Beschriftung ein.

  6. Geben Sie im Feld Beschriftungslink einen Link zu einem Objekt ein, das für das Log-Messgerät relevant ist.

  7. Geben Sie den niedrigsten Wert des Messgeräts im Feld Min ein.

  8. Geben Sie den höchsten Wert des Messgeräts im Feld Max ein.

  9. Klicken Sie auf Hinzufügen , um eine Hilfslinie hinzuzufügen, die die Farben für unterschiedliche Werte und Wertbereiche definiert.

  10. Geben Sie im Feld Wert einen Wert für die Hilfslinie ein.

  11. Geben Sie im Feld Farbe eine Farbe für den Wert oder den Wertbereich ein.

  12. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Hilfslinie ein.

  13. Geben Sie im Feld Anzeigerfarbe die Farbe des Anzeigers für die Nadel oder den Anzeiger im Messgerät ein.

  14. Geben Sie im Feld Dezimialzeichen die Anzahl der Dezimalzeichen ein, die angezeigt werden sollen.

  15. Übernehmen im Feld Zeitraum anzeigen Wahr , um den Zeitraum als Legende anzuzeigen.

  16. Übernehmen im Feld Nadel verwenden Wahr , um eine Nadel als Anzeiger im Messgerät zu verwenden. Wenn keine Nadel ausgewählt wird, zeigt das Messgerät den Wert stattdessen als Anzeiger an.

  17. Klicken Sie auf OK .

  • Wie Dashboards funktionieren
  • Dashboard-Widgets
  • Protokoll-Messgerät
  • Log-Messgerät-Eigenschaften – Dialogfeld
  • Hinzufügen eines Widgets zu einem Dashboard