Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Cómo configurar un gráfico circular de registro

Es posible configurar un gráfico circular de registro para obtener una presentación gráfica de los registros de tendencias en un gráfico circular de registro.

Mostrar más
action_close

A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.

El gráfico circular de registro puede contener uno o varios registros. Es posible cambiar los colores y el método de cálculo de cada registro.

Centro del gráfico circular

El centro del gráfico circular puede utilizar para mostrar los siguientes valores:

  • Nada: no muestra ningún centro de gráfico circular.

  • Media: muestra el valor medio de todos los registros añadidos al gráfico circular.

  • Total: muestra la suma de todos los registros añadidos al gráfico circular.

  • Mín: muestra el valor del registro con el valor más bajo.

  • Máx: muestra el valor del registro con el valor más alto.

Valores numéricos

Puede obtener una presentación numérica de todos los valores del gráfico circular de registro con la función Mostrar valores.

Configuración de un gráfico circular de registro
  1. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Preferencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Haga clic en Añadir .

  3. Seleccione los registros de tendencias y haga clic en Seleccionar .

  4. En el cuadro Método de cálculo , seleccione un método de cálculo.

  5. En el cuadro Color , seleccione un color para el registro de tendencias.

  6. En el cuadro Periodo , seleccione un periodo.

  7. En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.

  8. En el cuadro Enlace de imagen , introduzca un enlace a un objeto que sea relevante para el gráfico circular de registro.

  9. En Centro de gráfico circular , seleccione un centro de gráfico circular.

  10. En el cuadro Mostrar leyenda , seleccione Verdadero para que se muestre el nombre y el color del registro de tendencias en el gráfico circular de registro.

  11. En el cuadro Mostrar porcentaje , seleccione Verdadero para que se muestren los valores en porcentajes.

  12. En el cuadro Mostrar periodo , seleccione Verdadero para mostrar el periodo en forma de leyenda.

  13. En el cuadro Mostrar valores , seleccione Verdadero para que se muestren los valores numéricos.

  14. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Widgets de panel
  • Gráfico circular de registro
  • Cuadro de diálogo Propiedades de gráfico circular de registro
  • Cómo añadir un widget a un panel