earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.2, 3.3, 2022, 2023
14-03-2024

Configurar um gráfico circular de registo

O utilizador configura um gráfico circular de registo para obter uma representação gráfica de registos de tendências num gráfico circular.

Mostrar mais
action_close

A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.

O gráfico circular de registo contém um ou mais registos. É possível alterar as cores e o método de cálculo de todos os registos.

Centro do gráfico circular

O centro do gráfico circular pode ser utilizado para apresentar os seguintes valores:

  • Nenhum: o centro do gráfico circular não é apresentado.

  • Média: apresenta o valor médio de todos os registos adicionados ao gráfico circular.

  • Total: apresenta a soma de todos os registos adicionados ao gráfico circular.

  • Mín.: apresenta o valor do registo com o valor mais baixo.

  • Máx.: apresenta o valor do registo com o valor mais alto.

Valores numéricos

É possível obter uma apresentação numérica de todos os valores no gráfico circular de registo utilizando a funcionalidade Apresentar valores.

Para configurar um gráfico circular de registo
  1. Clique em Configurar ou clique no botão Definições

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Clique em Adicionar .

  3. Selecione os registos de tendências e clique em Selecionar .

  4. Na caixa Método de cálculo , selecione um método de cálculo.

  5. Na caixa Cor , selecione uma cor para o registo de tendências.

  6. Na caixa Período , selecione um período.

  7. Na caixa Legenda , escreva uma legenda.

  8. Na caixa Ligação da legenda , introduza uma ligação para um objeto que seja relevante para o gráfico circular de registo.

  9. Em Centro do gráfico circular , selecione um centro de gráfico circular.

  10. Na caixa Mostrar legenda , selecione Verdadeiro para apresentar o nome e a cor do registo de tendências no gráfico circular de registo.

  11. Na caixa Mostrar percentagem , selecione Verdadeiro para apresentar os valores em percentagem.

  12. Na caixa Mostrar período , selecione Verdadeiro para apresentar o período como uma legenda.

  13. Na caixa Apresentar valores , selecione Verdadeiro para apresentar os valores numérico.

  14. Clique em OK .

  • Como funcionam os dashboards
  • Widgets de dashboard
  • Gráfico circular de registo
  • Propriedades do gráfico circular de registo – Caixa de diálogo
  • Adicionar um widget a um dashboard