earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Dashboards
Produktversion: 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

Einen Log-Wert konfigurieren

Sie konfigurieren einen Log-Wert, um einen oder mehrere Trendlogwerte als numerische Werte anzuzeigen.

Mehr zeigen
action_close

A log value displays one or many trend log values as numerical values.

Die Farben und die Berechnungsmethode jedes Logs können verändert werden.

Sie können die Farbe so konfigurieren, dass verschiedene Werte und Wertbereiche in unterschiedlichen Farben dargestellt werden. Sie können auch Symbole vor dem Wert hinzufügen, um die Werte einfacher lesbar zu gestalten.

Sie möchten beispielsweise einen Log-Wert erstellen, der zwei Variablen anzeigt – eine namens Kühlung und eine namens Heizung. Die Werte in Kühlung zwischen 0 und 10 werden dunkelblau und die Werte zwischen 10 und 15 werden hellblau angezeigt. Die Werte in Heizung zwischen 15 und 20 werden hellrot und die Werte zwischen 15 und 30 werden dunkelrot angezeigt.

Beginnen Sie mit dem Hinzufügen der beiden Logs, Kühlung und Heizung.

Den Log Kühlung bearbeiten. Fügen Sie zwei Hilfslinien im Hilfslinienfeld hinzu und konfigurieren Sie diese wie folgt:

  • Wert = 10 und die Farbe dunkelblau. Dies gestaltet den Farbbereich für alle Werte bis 10 dunkelblau.

  • Wert = 15 und die Farbe hellblau. Dies gestaltet den Farbbereich für alle Werte über 15 hellblau.

Bearbeiten Sie die Variable Heizung:

  • Wert = 20 und die Farbe hellrot. Dies gestaltet den Farbbereich für alle Werte bis 20 hellrot.

  • Wert = 30 und die Farbe dunkelrot. Dies gestaltet den Farbbereich für alle Werte über 20 dunkelrot.

Einen Log-Wert konfigurieren
  1. Klicken Sie auf Konfigurieren oder auf die Schaltfläche Einstellungen

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Klicken Sie auf Hinzufügen .

  3. Übernehmen die Trendlogs aus und klicken Sie auf Auswahl .

  4. Übernehmen im Feld Symbol ein Symbol, das vor dem Wert angezeigt werden soll.

  5. Übernehmen im Feld Berechnungs methode eine Berechnungsmethode aus.

  6. Zum Ändern der Standardfarbe klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  7. Scrollen Sie im Dialogfeld Log-Führungsserien-Eigenschaften zu Führungen hinunter.

  8. Geben Sie im Feld Farbe eine Farbe für den Trendlog ein.

  9. Klicken Sie auf OK .

  10. Übernehmen im Feld Zeitraum einen Zeitraum aus.

  11. Geben Sie im Feld Beschriftung eine Beschriftung ein.

  12. Geben Sie im Feld Beschriftungs - Link einen Link zu einem Objekt ein, der relevant für den Log-Wert ist.

  13. Übernehmen Wahr aus, um den Zeitraum im Widget anzuzeigen.

  14. Klicken Sie auf OK .

  • Wie Dashboards funktionieren
  • Dashboard-Widgets
  • Protokollwert
  • Eigenschaften-Dialogfeld Protokollwert
  • Hinzufügen eines Widgets zu einem Dashboard