earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Configurazione di una torta dei punti

Configura una torta di punti per ottenere una presentazione grafica dei valori nei punti di un grafico a torta.

Mostra di più
action_close

A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.

La torta dei punti può contenere una o più variabili. È possibile modificare i colori e il metodo di calcolo di ogni variabile.

Centro torta

Il centro della torta può essere configurato nella maniera seguente:

  • Nessuno: non visualizza nessun centro della torta.

  • Media: visualizza il valore medio per tutte le variabili nella torta.

  • Totale: visualizza la somma di tutte le variabili nella torta.

  • Min: visualizza il valore della variabile con il valore minore nel centro del diagramma a torta.

  • Max: visualizza il valore della variabile con il valore massimo nel centro del diagramma a torta.

Valori numerici

Puoi ottenere una visualizzazione numerica di tutti i valori nella torta di registro usando la funzione Visualizza valori.

Per configurare una torta dei punti
  1. Fai clic su Configura o fai clic sul pulsante Impostazioni

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Fai clic su Aggiungi per aggiungere una variabile.

  3. Nella casella Visualizza variabile , inserisci la variabile che vuoi visualizzare nella torta dei punti.

  4. Nella casella Colore , inserisci un colore per la variabile.

  5. Nella casella Didascalia , digita una didascalia.

  6. Nella casella link Didascalia , inserisci un link per un oggetto che sia importante per la torta dei punti.

  7. Al Centro della torta , seleziona un centro della torta.

  8. Nella casella Mostra legenda , seleziona True per visualizzare il nome e colore del valore in questa torta di punti.

  9. Nella casella Mostra percentuale , seleziona True per visualizzare i valori in percentuale.

  10. Nella casella Visualizza valori , seleziona True per visualizzare i valori numerici delle variabili nel grafico a torta di punti.

  11. Fai clic su OK .

  • Come funzionano i dashboard
  • Widget nel dashboard
  • Torta dei punti
  • Finestra di dialogo Proprietà torta dei punti
  • Aggiunta di un widget a un dashboard