earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Aggiunta di una grafica a un dashboard

Puoi aggiungere una grafica a un dashboard per migliorare la panoramica.

Mostra di più
action_close

Graphics can be added to a dashboard.

Quando aggiungi una grafica a un dashboard, la grafica mantiene tutte le sue funzioni. Per esempio, è possibile modificare e forzare i collegamenti alla grafica al lavoro di altri oggetti e valori nella grafica.

Le grafiche che si trovano già nella finestra di dialogo Seleziona widget del dashboard sono tipi personalizzati. Sono visibili nella libreria dei tipi personalizzati in WorkStation. Quando aggiungi una grafica già nella finestra di dialogo Seleziona widget nel dashboard, la grafica è un esempio di tipo personalizzato.

Per aggiungere una grafica a un dashboard
  1. In WebStation, fai clic con il tasto destro sul dashboard.

  2. Fai clic su Modifica dashboard .

  3. Fai clic Aggiungi ed esegui una delle operazioni seguenti:

    • Seleziona una grafica nella finestra di dialogo Seleziona widget nel dashboard .

    • Fai clic su Sfogliare e seleziona una grafica.

  4. Fai clic su OK .

  • Dashboard Widgets
  • Grafica nei dashboard
  • Seleziona finestra di dialogo widget nel dashboard
  • Barra degli strumenti dei widget nel dashboard