earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Plan XY

A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.

Les valeurs sont affichées sous forme de points constitués de deux valeurs : l'une d'elles correspond à une variable déterminant la position sur l'axe Y et l'autre à celle de la variable déterminant la position sur l'axe X.

Vous pouvez afficher les valeurs sur le tracé XY de quatre façons différentes :

  • Dispersion : les valeurs sont représentées par un point sur le schéma.

  • Contour : les valeurs sont représentées par un schéma de contour sur le diagramme.

  • Droite de régression linéaire : les valeurs sont représentées par une ligne droite décrivant les variations de variable de réponse en tant que variations de variable explicative.

  • Courbe de régression polynomiale : les valeurs sont représentées par une courbe décrivant les variations de variable de réponse tant que variations de variable explicative.

Vous pouvez modifier la couleur de la ligne, les points et le tracé de contour. Vous pouvez également utiliser des grilles pour faciliter la lecture du tracé.

  • Fonctionnement des tableaux de bord
  • Widgets de tableau de bord
  • Configuration d'un tracé XY