earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Configuration d'un tracé XY

Vous configurez un tracé XY pour afficher la corrélation entre les journaux de tendances.

Afficher plus
action_close

A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.

Les valeurs sont affichées sous forme de points constitués de deux valeurs : l'une d'elles correspond à une variable déterminant la position sur l'axe Y et l'autre à celle de la variable déterminant la position sur l'axe X.

Vous pouvez afficher les valeurs sur le tracé XY de quatre façons différentes :

  • Dispersion : les valeurs sont représentées par un point sur le schéma.

  • Contour : les valeurs sont représentées par un schéma de contour sur le diagramme.

  • Droite de régression linéaire : les valeurs sont représentées par une ligne droite décrivant les variations de variable de réponse en tant que variations de variable explicative.

  • Courbe de régression polynomiale : les valeurs sont représentées par une courbe décrivant les variations de variable de réponse tant que variations de variable explicative.

Vous pouvez modifier la couleur de la ligne, les points et le tracé de contour. Vous pouvez également utiliser des grilles pour faciliter la lecture du tracé.

Pour configurer un tracé XY
  1. Cliquez sur Configurer ou sur le bouton Réglages

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Dans le champ Journal de l'axe X , spécifiez le journal que vous souhaitez afficher sur l'axe X.

  3. Dans le champ Calcul de l'axe X , spécifiez la méthode de calcul pour l'axe X.

  4. Dans le champ Journal de l'axe Y , spécifiez le journal que vous souhaitez afficher sur l'axe Y.

  5. Dans le champ Calcul de l'axe Y , sélectionnez la méthode de calcul pour l'axe Y.

  6. Dans le champ Période , sélectionnez une période.

  7. Dans le champ Période de calcul , spécifiez une période de calcul.

  8. Sélectionnez Dispersion pour afficher toutes les valeurs en tant que points individuels dans le diagramme.

  9. Sélectionnez Contour pour afficher une carte de contour de la corrélation des valeurs.

  10. Sélectionnez Grilles pour afficher des grilles sur le diagramme.

  11. Sélectionnez Droite de régression linéaire pour afficher les valeurs sous forme de droite de régression linéaire.

  12. Sélectionnez Courbe de régression polynominale pour afficher les valeurs sous forme de courbe de régression polynominale.

  13. Dans le champ Légende , saisissez une légende.

  14. Dans le champ Lien légende , saisissez un lien vers un objet ayant une certaine pertinence pour la jauge de point.

  15. Dans le champ Afficher la période , sélectionnez Vrai pour afficher la période en tant que légende.

  16. Dans le champ Légende de l'axe X , spécifiez une légende pour l'axe X.

  17. Dans le champ Légende de l'axe Y , spécifiez une légende pour l'axe Y.

  18. Dans le champ Couleur de point , spécifiez la couleur des points dans le diagramme.

  19. Dans le champ Couleur interne du contour , spécifiez la couleur interne d'une carte de contour dans le diagramme.

  20. Dans le champ Couleur externe du contour , spécifiez la couleur externe d'une carte de contour dans le diagramme.

  21. Dans le champ Couleur de ligne , spécifiez la couleur de la droite de régression linéaire dans le diagramme.

  22. Dans le champ Minimum de l'axe X , saisissez la valeur minimale de l'axe X.

  23. Dans le champ Maximum de l'axe X , saisissez la valeur maximale de l'axe X gauche.

  24. Dans le champ Minimum de l'axe Y , saisissez la valeur minimale de l'axe Y.

  25. Dans le champ Maximum de l'axe Y , saisissez la valeur maximale de l'axe Y.

  26. Dans le champ Décimales , sélectionnez le nombre de décimales à afficher.

  27. Cliquez sur OK .

  • Fonctionnement des tableaux de bord
  • Widgets de tableau de bord
  • Plan XY
  • Boîte de dialogue Propriétés du tracé XY
  • Ajout d'un widget à un tableau de bord