earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Conceito

Conceito


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14-03-2024

Gráfico XY

A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.

Os valores são apresentados como pontos, os quais têm o valor de uma variável que determina a posição no eixo Y e o valor da outra variável que determina a posição no eixo X.

É possível apresentar os valores de quatro formas diferentes no gráfico XY:

  • Dispersão: os valores são representados por pontos no diagrama.

  • Contorno: os valores são representados por um mapa de contorno no diagrama.

  • Linha de regressão linear: os valores são representados por uma linha reta que descreve a alteração de uma variável de resposta em função da alteração de uma variável explanatória.

  • Curva de regressão polinomial: os valores são representados por uma curva que descreve a alteração de uma variável de resposta em função da alteração de uma variável explanatória.

É possível alterar a cor da linha, dos pontos e do mapa de contorno. Também é possível utilizar grelhas para facilitar a leitura do gráfico.

  • Como funcionam os dashboards
  • Widgets de dashboard
  • Configurar um gráfico XY