Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 2024, 7.0
03/12/2024

Cloning a Dashboard Widget

You can clone already existing widgets.

Mostrar más
action_close

Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.

Es posible crear o uno varios widgets de panel en un panel. Los widgets de panel solo se pueden crear en paneles de WebStation.

Listos para usar

Todos los widgets de panel están listos para usarse. Lo único que tiene que hacer es añadir el registro de tendencias, la variable, la alarma o el evento que desea ver en el widget de panel. Todos los widgets de panel tienen una configuración predeterminada para el color y diferentes componentes de diseño, pero también puede configurarlos según sus necesidades. Por ejemplo, puede añadir leyendas al widget propiamente dicho, o al eje X e Y en el diagrama, puede usar diferentes colores para diferentes valores o rangos de valores de un indicador.

Clonar widgets y volver a vincular referencias de widget

You can clone widgets and rebind widgets references.

Para obtener más información, consulte Clone Widgets and Rebind Widget References .

Espacio en blanco

El espacio en blanco no es un widget de panel, sino una forma de crear espacios en blanco entre widgets de panel. Los espacios en blanco se utilizan cuando establece el diseño de un panel.

Recuento de alarmas

An alarm count displays the number of alarms from the EcoStruxure Building Operation system.

Para obtener más información, consulte Alarm Count .

Gráfico de Pareto de alarmas

An alarm Pareto chart is a graphical representation of alarms represented by bars but also by a cumulative line. An alarm pareto chart gives you a quick overview of the most common causes of alarms.

Para obtener más información, consulte Alarm Pareto Chart .

Gráfico de alarmas

An alarm pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of alarms.

Para obtener más información, consulte Alarm Pie .

Gráfico de Sankey de alarmas

An alarm Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the alarms in the EcoStruxure Building Operation system.

Para obtener más información, consulte Alarm Sankey Chart .

Gráfico de Pareto de eventos

An event Pareto chart is a graphical representation where the events are represented by bars but also by a cumulative line. An event pareto chart gives you a quick overview of the most common events.

Para obtener más información, consulte Event Pareto Chart .

Gráfico de eventos

An event pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of events.

Para obtener más información, consulte Gráfico circular de eventos .

Gráfico de tasa de eventos

An event rate chart is a graphical representation of event rates represented by bars.

Para obtener más información, consulte Event Rate Chart .

Gráfico de Sankey de eventos

An events Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the events in the EcoStruxure Building Operation system.

Para obtener más información, consulte Event Sankey Chart .

Mapa de calor

A heat map is a graphical representation of data where the values contained in a matrix are represented as colors.

Para obtener más información, consulte Heat Map .

Widget de imagen

An image widget displays an image in a dashboard.

Para obtener más información, consulte Widget de imagen .

Indicador de registro

A log gauge displays trend log values in a gauge.

Para obtener más información, consulte Log Gauge .

Gráfico circular de registro

A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.

Para obtener más información, consulte Log Pie .

Valor de registro

A log value displays one or many trend log values as numerical values.

Para obtener más información, consulte Log Value .

Gráfico de periodo

A period chart is used to compare trend logs over different time periods.

Para obtener más información, consulte Period Chart .

Periodo sobre gráfico de periodo

A period chart is used to compare trend logs over different time periods.

Para obtener más información, consulte Period over Period Chart .

Indicador de punto

A point gauge is used to graphically display a current value in a gauge.

Para obtener más información, consulte Point Gauge .

Gráfico circular de valores

A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.

Para obtener más información, consulte Point Pie .

Valor de punto

A point value is used to display the present value of one or many variables as a numerical value.

Para obtener más información, consulte Point Value .

Diagrama XY

A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.

Para obtener más información, consulte XY Plot .

Navegar

Utilice Examinar para ir a un gráfico o un hipervínculo que desee añadir a un panel.

Widget de panel dinámico

Dynamic widgets is a way to automatically add graphics to a dashboard using a search function.

Para obtener más información, consulte Dynamic Widgets .

Gráficos

Graphics can be added to a dashboard.

Para obtener más información, consulte Graphics in Dashboards .

Hipervínculos

También es posible añadir hipervínculos a un panel. Para poder mostrar el contenido de un hipervínculo, debe habilitar el contenido externo que se integrará en WebStation.

Para obtener más información, consulte Configuring Security in WebStation using WorkStation .

To clone a dashboard widget
  1. Right-click the dashboard and click Edit dashboard .

  2. On the Dashboard toolbar , click the Select items button

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Select the widget you want to clone by selecting the check box in the widget.

  4. Click the Clone selected items button

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • How Dashboards Work
  • Widgets de panel
  • Dashboard Toolbar
  • Widget Dialog Box – Layout Tab
  • Adding a Widget to a Dashboard