earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
用户界面

用户界面


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

日志饼属性对话框

使用 日志饼属性 对话框来配置和编辑日志饼。

 
action_zoom_plus_stroke 日志饼属性对话框
图: 日志饼属性对话框

表格: 日志饼属性对话框

组成部分

描述

添加

Click to add a trend log.

显示趋势日志

Enter the trend log you want to display.

计算方式

Select the calculation method for the trend log. 有关更多信息,请参阅 计算方法 .

颜色

选择您要用于趋势日志的颜色。

时间段

Select the period you want to display.

标题

Type a caption for the widget.

标题链接

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

饼中心

Select how you want to display the pie center.

有关更多信息,请参阅 日志饼 .

显示图例

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

显示百分比

Select to display the values in percentage.

显示时间段

Select to display the period as a legend.

  • Dashboard Widgets
  • 日志饼
  • 小部件对话框 - 布局选项卡