earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Valore punto

A point value is used to display the present value of one or many variables as a numerical value.

È possibile modificare i colori e il metodo di calcolo di ogni registro.

Puoi configurare il colore in modo che valori e intervalli di valori diversi vengano visualizzati con colori diversi. Puoi anche aggiungere icone davanti ai valori per facilitare la lettura.

Per esempio, vuoi creare un valore di un punto che visualizza due variabili: una chiamata Raffreddamento e l'altra Riscaldamento. I valori del raffreddamento tra 0 e 10 verranno visualizzati in blu scuro e i valori da 10 a 15 verranno visualizzati in blu chiaro. I valori del riscaldamento tra 15 e 20 verranno visualizzati in rosso chiaro e i valori da 15 a 30 verranno visualizzati in rosso.

Primo avvio aggiungendo le due variabili di Raffreddamento e Riscaldamento.

Modifica la variabile Raffreddamento. Aggiungi due guide nel campo Guide e configurale nella maniera seguente:

  • Valore = 10 e colore blu scuro. In questo modo l'intervallo di colore per tutti i valori fino a 10 è blu scuro.

  • Valore = 15 e colore blu chiaro. In questo modo l'intervallo di colore per tutti i valori fino a 15 è blu chiaro.

Modifica la variabile Riscaldamento.

  • Valore = 20 e colore rosso chiaro. In questo modo l'intervallo di colore per tutti i valori fino a 20 è rosso chiaro.

  • Valore = 30 e colore rosso scuro. In questo modo l'intervallo di colore per tutti i valori oltre 20 è rosso scuro.

  • Dashboard Widgets
  • Configurazione di un valore del punto